处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

使用贴片电阻前需要注意的事项有哪些

使用贴片电阻前需要注意的事项有哪些
来源:网络整理 时间:2021-07-07

从外观来看贴片电阻和普通类型的电阻确实有区别,且随着其因具有重量轻、体积小巧、抗干扰性等方面的优点被广泛的应用,但是在点在产品上安装使用它也是有条件的,如果不遵守方法使用还是会出现问题,所以使用这类电阻前需要注意以下几方面事项。

一、注意电阻额定功率是否满足要求

生活中常见的电子设备所接入使用的电源功率是不同的,所以其内部安装的使用的电阻器就需要根据功率来选择,不同的功率的电阻器可适用的设备范围是不同的,即使是人们知道贴片电阻哪个牌子质量好而选择它,这样也不能避免功率不对而用错电阻器的问题,所以使用这样的电阻就要先注意其额定功率是不是能满足使用要求。

二、注意提前做好老化防护

电阻器在长期的使用过程当中也难免会稳定性不好的情况,即使是稳定性比较好的贴片电阻,它也不能确保在设备老化的时候还能保持较稳定的使用效果,而为了避免这个情况的出现,那就要懂得预先做好老化的防护措施,简单的方法就是在电阻器两端增加一直流电压,并按着相应的数据和规定操作,这样就能有效避免老化问题。

三、注意安装方法

电阻器的安装方式都是先对引线挂锡,这样做可以确保焊接的牢固性,这个过程对于任何一款电阻器来说都是需要注意的点,即使是贴片电阻也必须在安装的时候多加注意,特别的其引线不要从根部打弯,这样可以放置在安装的过程中出现这段问题。

贴片电阻哪个品牌好是人们选购此类产品会注意的问题,因为好的牌子是好质量电阻产品的代表,但是再好的电阻品牌产品,如果不能在使用和安装的时候注意一些重点事项,那么好品牌的电阻产品依然不能发挥出人们所希望看到的效果。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)