处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

主动器件的常见分类有哪些

主动器件的常见分类有哪些
来源:网络整理 时间:2021-07-07

价格合理的主动器件在实际工作当中能够起到较好的增益效果并有助于资料的运算以及处理,作为一种广泛使用的电子器件其在实际应用当中也会进行细致的分类,每一种分类由于特性不同故使用的场景也存在区别。下面就主动器件的常见分类做详细阐述。

种类一:晶体管

晶体管是一种用于信号调制放大以及开关等功能的电子器件,这种电子器件在制作时往往需要借助于半导体材料来进行完成,设计当中还会进行对外端点的控制,通常两个端点之间的伏安特性是受到非线性电阻关系控制的,通过输入稳定的电流或者电压来改变输出端的阻抗以更好的控制电流,可以说在应用当中这种器件既能够作为一些电流的开关,同时也能够作为一些电子放大器来进行使用,具体使用方式需要结合实际安装环境来决定。

种类二:真空管

真空管是电路控制当中电子流动的一种元件乐行,这种元件往往在工作时需要将其封装在一个真空的容器当中,比如说一些音响在制作当中往往为了营造出特殊的音质就会使用这种真空管,此外还有一些电视机内的显示器当中也会安装这种电子器件,现在的真空管由于发展需要不同故在设计当中的功能也有所差异,安装这种电子器件的目的就是要保证所有的设备元件能够在其控制当中稳定工作。

质量好的主动器件常见分类除了晶体管和真空管之外还包含了可控硅整流器等等,这种电子器件在实际应用当中能够对千瓦以上的电功率进行合理控制,同时当正向电压大于转折电压的时候主动器件还能够将其迅速的转换到低电压大电流的通电状态当中以满足使用。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)