处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

使用贴片电感的注意事项

使用贴片电感的注意事项
来源:网络整理 时间:2021-06-25

众所周之在电子设备中使用这种贴片电感能够获得较好的性能和节省更多的成本,这种电感元件可以帮助控制设备中的电流传递并且减少信号的交互,避免电流或者信号对设备的性能造成较为严重的影响。以上这些均是这款电感元件主要的性能,多数厂家看重该电感元件的优势想要在电子设备中大量的使用,但需要提醒的是如果不注意电感元件的使用方法,不但良好的性能无法实现还可能对设备带来一定的损害。

1、注意环境温湿度对电感元件的影响

贴片电感厂家称工厂在使用这种电感元件的时候需要注意环境问题,环境内的温度和湿度对于该电感元件均具有较大的影响作用。使用时建议注意以下几个方面:使用场合的潮湿情况、环境温度情况、高低频需求环境影响以及阻抗的特性等。

2、注意电感元件的使用频率

电感元件的频率特性也是在使用过程中需要格外重视的一点,这类电感元件在低频的时候一般可以呈现出电感的特性,即只能够蓄能和滤高频的性能。但是在高频的时候这类电感元件阻抗特性会表现得十分明显,如耗能发热、感性效应降低等现象均会展现出来。

3、注意漆包线的路径选择

电感元件在使用的时候其漆包线的路径也比较关键,一般电感元件的导线为漆包线或者是沙包、裸导线等。在使用的时候需要按照正常的标准使用合格的漆包线,并且为了满足漆包线的正常使用,还需要找到合适的路径。

贴片电感的使用需要注意的要点主要是以上三点,环境温度和适度会对电感元件产生较大的影响因此需要时刻关注;而电感元件的使用频率直接关系到设备的性能表现,所以高低频的选择一定要按照使用的需求进行更加合理的设定。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)