处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

元器件厂家介绍:电容器的几种检测方法

元器件厂家介绍:电容器的几种检测方法
来源:网络整理 时间:2021-06-24

在电子设备和产品中为了保证能够正常的运转都需要使用大量的元器件,这些电子元件在电子设备中起到的作用是非常巨大的,很多电子设备体现出来的性能也必须依靠一些电子元件才能够完成。如在电子设备中想要维持加电容量稳定或者是确保交流信号的频率,那么就需要依赖于电容器这种电子元件。电容器是电子元件中使用极为广泛的一种装置,这种装置一旦出现故障就需要及时进行检测找出具体的原因以便更好解决。



1、检查较小的电容器的办法

元器件厂家称电容器按照其容量可以分为大中小电容装置,如果是检查较小的电容,那么就可以使用万用表进行测量,但是这种测量只能够定性其是否出现漏电或者是否是由内部短路、发生击穿现象产生的漏电等。


2、检查中等型号电容器的方法

售后好的元器件厂家称检测出电容器是否有充电的现象才能够判断出好坏,因此在检测的时候应当使用档位合适的万用表,保证两只三极管的固定值达到标准,并且穿透电流要用到规定型号的硅三极管组成复合管。正确操作完成之后可以明确通过万用表的指针观察到电容放充电的整个过程。


3、检查较大电容器的方法

检测较大电容器的方法仍旧是采用万用表,但是此时的档位需要调整到较大的位置,并且直接测试电容器有无充电的过程以及有无内部短路或者漏电的情况,随后直接根据指针的摆动幅度大小估计出电容器的容量。


品质好的元器件厂家称对于电容器的检测方法实际上就是按照其电容的大小进行划分的,这三种中比较简单的就是检测电容较小以及电容较大的电容器是否出现故障,检查的时候只需要将万用表调整到相应的档位即可直接观察数据得出结论即可。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)