处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

常用的电子元件有哪些

常用的电子元件有哪些
来源:网络整理 时间:2021-06-24

电子元件就是在电路中经常使用,并且为电子设备实现对电流进行阻挡或者扩容的一种基本元素。实际上这种元件并非是单一的每一种电子产品而应当是多种产品的总称,那么在电子行业经常使用的电子类元件有哪些呢?下文会做出详细的解答。



1、对电流起到阻碍作用的电阻

口碑好的电子元件厂家称导体对于电流的阻碍作用就被成为该导体的电阻,其中电阻也包含有多个元件组成,电阻较小的物质被称为电导体也就是导体。电阻较大的物质被称为电绝缘体也就是常说的绝缘体。在物理学中经常使用电阻来表示导体对于电流阻碍作用的大小。


2、表示容纳物理量的电容

售后好的电子元件厂家称电容实际上就是表征电容器容纳电荷本领的物理量,一般将电容器的两极板之间的电势差增加单位伏所需要的电量,叫做电容器的容量。电容器在物理学中就是一种静态电荷存储介质,使用的范围极为广泛如在电子、电力等领域中都需要使用电容用来电源滤波、信号滤波等。


3、转化电能为磁能的电感

在众多的电子类元件中有这样一款元件,能够将电能转化为磁能并且进行存储,这就是电子经常说的电感。电感器的结构类似于变压器但是只有一个绕组。电感器具备有一定的电感因此能够阻止电流的变化。


通过上述讲解大致可以了解电子元件中经常使用的元件有哪些,并且也明白了在行业内经常可以听到的电子类元件并不是指单一的一种元件,而是由多个功能不同的元件装置组成。这些电子类元件均具有不同的功能,因此组合起来就形成了可以保护设备电流稳定、电阻正常的一种电子类元件。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)