处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

一体成型贴片电感和普通贴片电感的区别是什么

一体成型贴片电感和普通贴片电感的区别是什么
来源:网络整理 时间:2021-06-23

贴片电感哪个厂家的好是许多客户比较关注的问题,事实上选购这类配件产品除了要关注厂家之外还要注重生产工艺,现在市面上的电感部件往往有两种生产工艺,一种是一体压铸成型的产品,另外一种则是组合绕制而成的,那么这两者有何区别呢?下面就一体成型贴片电感和普通电感的区别做详细阐述。



区别一:性能稳定性不同

一体成型的电感与普通电感在性能稳定性上会存在着极大的不同,其中一体成型的电感往往能够耐大流量的电流和高温,适宜在不同的环境当中使用,并且使用当中的稳定性比较好且不容易发生故障情况。而普通电感由于在制造当中的工艺比较简单故没有这些特性,所以两者在实际应用当中的领域类型也完全不同,一体成型电感往往会被应用在一些智能电子产品或者高科技领域当中,在效能上也有着非常不错的表现。


区别二:结构方面不同

一体成型电感和普通电感在结构方面的设计也完全不同,一体成型的电感在生产当中的成型要求是相当高,并且对于整个生产工艺的成熟度也有着较高考验。如果成型当中压力比较大则可能会损伤机器,甚至还会导致开裂等等情况发生,如果说压力比较小的话则可能会导致产品的强度达不到设计要求等,不过普通电感则没有这些生产工艺的相关要求。


其实一体成型的贴片电感与普通电感主要的区别还是在工艺以及价格上,通常质量好的贴片电感往往都是采取一体成型的生产工艺,这种工艺比普通电感生产要复杂很多,而且后期在使用当中的性能也会更加优良,更重要的是这种电感产品体积比较小,因此所适用于的领域也更多。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)