处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

贴片电感的性能优点是什么

贴片电感的性能优点是什么
来源:网络整理 时间:2021-06-23

通常普通电路当中所使用的电感往往都是空线线圈设计故只能通过比较小的电流,但是质量好的贴片电感往往在内部设计上会有一个磁芯构成,这种磁芯能够使整个电路的电流承受量达到数万安之多,可以起到非常好的振荡作用。下面就贴片电感的性能优点做详细阐述。



优点一:体积小便于贴装

电感的主要应用优点就是体积相对比较小且便于贴装,毕竟现在很多行业在使用电感当中的实际需求是完全不同的。而小型化的设计方式可以满足大多数场景的应用,同时在具体使用当中的贴装比较简单,尤其是在一些电脑显示板卡或者转换器当中使用时,无需太过复杂的贴装方式,只需要直接将其进行自动贴装即可使用,这也是其备受认可的主要原因之一。


优点二:抗干扰能力比较强

电感的另外一个优点就是整体的抗干扰能力比较强,通常在制造当中电感的外部会进行加磁罩设计,安装当中也会进行绕线电感器的连接,这种方式使电感具有高磁饱和性,且能够实现低阻抗等等性能优势,工作当中的电感器工作电流可以达到更多,使用当中不会产生太多的损耗,能够满足高能量的存储以及使用,由于损耗相对较低故在使用当中的故障发生率也非常低,整体的稳定性能够得到根本上的保障。


其实靠谱的贴片电感主要优势就是适用性比较强,尤其是一些品质好的产品往往在使用时具有较好的焊接性同时在使用当中对于大电流的承受力也会更大,这种贴片电感在安装时还会带有全自动化的装备包装设计,对于操作者来说其安装也更加简单便捷,这也是颇受赞誉的一个方面。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)