处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

线绕电阻的应急代换方法

线绕电阻的应急代换方法
来源:网络整理 时间:2020-05-21

线绕电阻是固定电阻的一种。线绕电阻器是用电阻丝绕在绝缘骨架上构成的。电阻丝一般采用具有一定电阻率的镍铬、锰铜等合金制成。绝缘骨架是由陶瓷、塑料、涂覆绝缘层的金属等材料制成管形、扁形等各种形状。电阻丝在骨架上根据需要可以绕制一层,也可绕制多层,或采用无感绕法等。绕线电阻主要适用于精密仪表、电讯仪器、电子设备等交直流电路中作分压、降压、分流及负载电阻用。

绕线电阻器的特点

1、电阻丝选用康铜、锰铜、镍铬等合金材料制成,具有很好的稳定性和过负载能力。

2、电阻丝同焊脚引线之间采用压接方式,应用时如负载出现短路现象,可迅速在压接处熔断,保护电路。

3、由于采用工业高频电子陶瓷外壳和矿质材料包封,具有优良的绝缘性能,电阻可达100MΩ以上,且散热好,功率大。

4、电阻丝被严密包封于陶瓷电阻体内部,具有优良的阻燃、防爆特性。

绕线电阻器的优缺点

绕线电阻器的优点:阻值精度极高,工作时噪声小、稳定可靠,温度系数小,能承受高温,在环境温度170℃下仍能正常工作。

绕线电阻器的缺点:体积大、阻值较低,大多在100KΩ以下。另外,由于结构上的原因,其分布电容和电感系数都比较大,不能在高频电路中使用。

线绕电阻的应急代换方法

(1)对于已断路的大功率小阻值线绕电阻,可刮去表面绝缘层,露出电阻丝,找到断点。将断点的电阻丝退后一匝绞合拧紧即可。

(2)用电阻丝应急代换。电阻丝面J以从旧线绕电位器或线绕电阻器上拆下。用万用表量取一段阻值与原电阻相同的电阻丝,并将其缠绕在原电阻器上,电阻丝两端分别焊在原电阻的两端后,装入电路即可。

(3)当损坏的线绕电阻阻值较大时,可采用内热式电烙铁芯代换,如阻值不符合电路要求,可采用将电烙铁芯串、并联方法解决。只要阻值相近即可,不会影响电路的正常工作。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21900次
2 1N4001 0.19MB 17787次
3 DAC1220E 0.95MB 15780次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15743次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13920次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11602次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9198次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 8978次
9 DS1337U+ 0.28MB 8977次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8897次