处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

如何选用正确的电阻器

如何选用正确的电阻器
来源:网络整理 时间:2020-05-13

在选用元器件时,不同技术层次的人考虑的问题不同,从事电子产品研发的人员需要考虑元器件的很多参数,这样才能保证生产出来的电子产品性能好且不易出现问题;而对大多数从事维修、制作和简单设计的电子爱好者来说,只要考虑元器件的一些重要参数就可以解决实际问题。

电阻器选用举例:

电阻器的选用过程如下:

①确定阻值。用欧姆定律可求出电阻器的阻值R=U/I=220V/0.01A=22000Ω=22kΩ。

②确定误差。对于电路来说,误差越小越好,这里选择电阻器误差为±5%,若难以找到误差为±5%的电阻器,也可选择误差为±10%的电阻器。在选用电阻器时,主要考虑电阻器的阻值、误差、额定功率和极限电压,要求通过电阻器R的电流I=0.01A,请选择合适的电阻器来满足电路实际要求。

电阻器选用例图:

在选用电阻器时,主要考虑电阻器的阻值、误差、额定功率和极限电压。

③ 确定功率。根据功率计算公式可求出电阻器的功率大小为P=I2R=(0.01A)2×22000Ω=2.2W,为了让电阻器能长时间使用,选择的电阻器功率应在实际功率的两倍以上。这里选择电阻器功率为5W。

④确定被选电阻器的极限电压是否满足电路需要。当电阻器用在高电压小电流的电路时,可能功率满足要求,但电阻器的极限电压若小于电路加到它两端的电压,电阻器会被击穿。

电阻器的极限电压可用求。这里的电阻器极限电压 V≈331V,该值大于其两端所加的220V可正常使用。当电阻器的极,为了保证电阻器在电路中不被击穿,可根据情况选择阻值更大或功率更大的电阻器。综上所述,为了让图中所示电路中的电阻器R能正常工作并满足要求,应选择阻值为22kΩ、误差为±5%、额定功率为5W的电阻器。

电阻器选用技巧:

在实际工作中,经常会遇到所选择的电阻器无法与要求一致,这时可按下面的方法解决:

①对于要求不高的电路,在选择电阻器时,其阻值和功率应与要求值尽量接近,并且额定功率只能大于要求值,否则电阻器容易被烧坏。

②若无法找到某个阻值的电阻器,可采用多个电阻器并联或串联的方式来解决。电阻器串联时阻值增大,并联时阻值减小。

③若某个电阻器功率不够,可采用多个大阻值的小功率电阻器并联,或采用多个小阻值小功率的电阻器串联,不管是采用并联还是串联,每个电阻器承受的功率都会变小。至于每个电阻器应选择多大功率,可用P=U2/R或P=I2R来计算,再考虑两倍左右的余量。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21896次
2 1N4001 0.19MB 17782次
3 DAC1220E 0.95MB 15774次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15741次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13916次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11598次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9196次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 8975次
9 DS1337U+ 0.28MB 8973次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8893次