处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

四环电阻器与五环电阻器的识读方法

四环电阻器与五环电阻器的识读方法
来源:网络整理 时间:2020-05-13

色环法是指在电阻器上标注不同颜色圆环来表示阻值和误差的方法。如图,这两个电阻器就采用了色环法来标注阴值和误差,其中一只电阻器上有四条色环,称为四环电阻器,另一只电阻器上有五条色环,称为五环电阻器,五环电阻器的阻值精度比四环电阻器更高,如下图展示

四环电阻前二环为数字,第三环表示阻值倍乘的数,后一环为误差。四环电阻器的识读和判别顺序如下:

步:判别色环排列顺序

1.四环电阻器的第四条色环为误差色环,一般为金色或银色,因此如果靠近电阻器一个引脚的色环颜色为金,银色,该色环必为第四环,从该环向另一引脚方向排列的三条色环顺序依次为三,二,一。

2.对于色环标注的电阻器,一般第四环与第三环间隔较远。

第二部:识读色环

按照,第二环为有效数环,第三环为倍数乘以数环,第四环为误差数环。

四环电阻器阻值和误差图

五环电阻器的环(红色:数字),第二环(红色:数字)第三环(黑色:数字),这三环分表代表:2-2-0;第四环代表阻值倍乘的数,后一环为误差(±1%),误差通常也是金、银和棕三种颜色,金的误差为5%,银的误差为10%,棕色的误差为1%,无色的误差为20%,另外偶尔还有以绿色代笔误差的,绿色的误差为0.5%。

五环电阻器的识读具体如下:

五环电阻器和四环电阻器的识读方法基本上是相同的,不同点在于,五环电阻器的误差数环颜色除了金,银色以外,还可能是棕色,红色,绿色,蓝色和紫色的,具体如下图:

五环电阻器阻值和误差图

以上就是小编对四环电阻器和五环电阻器的说明,希望让您对两种产品的识读有进一步的了解

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21896次
2 1N4001 0.19MB 17782次
3 DAC1220E 0.95MB 15774次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15740次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13916次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11598次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9196次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 8975次
9 DS1337U+ 0.28MB 8973次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8893次