处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

压敏电阻器的组成和应用范围

压敏电阻器的组成和应用范围
来源:网络整理 时间:2020-05-12

压敏电阻器是用半导体非线性伏安特性的原理制作成的一种电压敏感元件,当在两端外加变化的电压时,它的阻值会发生变化,当所加电压达到或超过某一电压值时,流经它的电流会迅速增大,但阻值急剧变小。

一、种类说明:

压敏电阻器的种类很多,可以按照结构或者材料进行分类。按结构可以分为体型压敏电阻器,结型压敏电感器和膜式压敏电感器等。按照材料又可以分为有碳化硅压敏电感器,氧化锌压敏电感器,硒化镉压敏电感器,金属氧化物压敏电感器等。

碳化硅压敏电感器的制作工艺比较简单,成本较低,耐浪涌能力强,所以目前还在被使用,但是其他的压敏电阻器基本上就被氧化锌电感器所取代了。

二、型号组成:

压敏电阻器的型号一般由五部分组成:

部分主体

第二部分用途

第三部分基片直径

第四部分误差

第五部分标称电压

示例图(MYD05K390)

MYJ10K470是压敏电压为470V的家用压敏电感器。

三、产品应用:

当外加电压超过某一电压值时,其阻值会急剧变小,根据这一特特性所以被广泛应用在家用电器,电子电路中,下面举几例。

(压敏电阻的应用图)

1.电视机防雷保护

雷雨天的时候,雷电会通过室外天线引入电视机,造成高频头,甚至电视机损坏。而在室外天线上安装两个压敏电阻器,就可以有效地起到防雷的效果了(如图a)。

2.半导体器件的过压保护

在半导体三极管驱动感性负载,如电视机中的行输出,帧输出管等。或驱动电动机或电磁机件时,在开和关瞬间,感性负载会在两端产生过电压,过压常会导致三极管击穿。如图b是在三极管的c,e极间加了一只压敏电阻器,可确保三极管的安全。

3.感性负载的防浪涌保护

保护电路如c所示,这个一个交流固态电器控制霓虹灯电路。交流固态电器可以将直流电压控制电路和交流220V进行隔离的继电控制器件。由于驱动霓虹灯的升压变压器逞强感性,在开和关霓虹灯,必然会有高压自感电动势产生。在交流固态继电器的交流端加上一个压敏电阻器就可以消除电压对交流固态继电器造成的击穿或损坏。

4.继电器保护

保护电路如d所示,继电器属于电磁开关机件。作为感性机件,在励磁或去磁的瞬间,在线圈两端会产生高于工作电压几倍的感应电动势。并产生火花放电,对继电器触点或线圈绝缘带来很大威胁。在励磁线圈和感性负载上并接一个压敏电阻器,便能对很高的感应电动势及浪涌电压起到很好的吸收作用和保护。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21895次
2 1N4001 0.19MB 17781次
3 DAC1220E 0.95MB 15773次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15739次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13914次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11597次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9195次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 8973次
9 DS1337U+ 0.28MB 8972次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8892次