处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

数字示波器的原理及使用方法

数字示波器的原理及使用方法
来源:网络整理 时间:2020-05-08

数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。

数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。

数字示波器的原理

数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。

示波器使用步骤

显示、测量直流信号(步骤)

从直流稳压电源从产生10V的直流电压 打开电源,按任意键退出自检画面

示波器的输入端ch1加上信号线,与直流稳压电源相连接。(示波器的输入端ch1的地线接直流稳压电源地线)

按下AUTO自动设置钮

按下ULITY钮,选取语言为中文(简)

按下ACQUIRE钮,选取获取方式为平均值,平均次数为128

按下ch1菜单,耦合方式选接地,调节位置旋钮,将接地线调到适当位置。调整伏/格为 5.00V/格(明显标出),探头1&mes;,反相关闭。

再将耦合方式选直流,屏幕上的线将上跳2格。(需将地线明显标出)

显示、测量交流信号(步骤)

打开电源,按任意键退出自检画面

示波器的输入端ch1加上信号线。(示波器的输入端ch1的地线接信号地线)

按下自动设置钮按下ch1菜单,耦合方式选交流,调整伏/格为 2.00V/格(明显标出),探头1&mes;,反相关闭。

按下TRIGGER菜单,信源选ch1 调节触发电平,可使波形稳定下来。

按下MEASURE钮,可测量信号的频率、周期、峰-峰值等信源选ch1,类型依次调整为周期、频率、峰-峰值等。

按下CURSOR钮,可用光标测量信号的电压、周期类型选电压,移动位置旋钮,将光标1放在波形的上端,光标2放在波形的下端,圈出增量数再将类型改为时间,移动位置旋钮,将光标1放在波形的左端,光标2放在波形的右端,圈出增量数。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)