处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

网络电阻器与通常的电阻有什么区别

网络电阻器与通常的电阻有什么区别
来源:网络整理 时间:2020-05-07

网络电阻器就是由多个电阻器集成在一起组成的。电阻器就是一个单一的电阻。

网络电阻器就是我们通常讲的排阻,他通常是由多个电阻组合而成的,这些电阻就像是我们通常见到的集成电路一样全部被封装到一个集成电路里,所以可以被称之为集成电阻。排阻根据他的电阻排列方式又分为许多其他的类型,比如单排电阻,双排电阻等。

网络电阻器上的100是代表这个电阻器的阻值,他的阻值表示方法和我们在通常见到的电阻的表示方法是完全一致的,所以我们在读取排阻的阻值时按照电阻的读法即可,比如标识100则代表10乘以10的零次幂,后的结果以欧姆为单位就是10Ω,当标识为例如4702则代表电阻为470乘以10的两次幂得47K。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21898次
2 1N4001 0.19MB 17785次
3 DAC1220E 0.95MB 15777次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15742次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13919次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11600次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9197次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 8976次
9 DS1337U+ 0.28MB 8975次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8895次