处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

展讯:朴实和务实精神才能赢得市场

展讯:朴实和务实精神才能赢得市场
来源:C114中国通信网 时间:2014-10-10
  很明显,手机芯片市场正处在调整期,索尼爱立信和博通相继退出,早前退出手机基带芯片市场的还有英伟达和德州仪器。变动背后可以看到的另一个趋势就是:中国企业在全球半导体产业发出的声音越来越强。
  比如说展讯,展讯之前被清华紫光集团私有化,现在又得英特尔巨额注资,展讯市场推广总监周伟芳在接受采访时表示,以往被欧美公司把持的芯片市场,已经逐步被中国芯追上了,“中国芯”及“中国智造”未来会发挥更大的作用。
  农民文化力占竞争鳌头
  今天的中国市场不仅是世界制造工厂,也是全球的消费电子市场。欧美企业在一线市场信息的捕获上,如何将先进工艺与中国市场特定需求结合,对市场反应、应用承载方面都面临着一些挑战。反之,中国企业在这几个方面都表现得很好,他们依托本土庞大的市场,迅速崛起,然后再谋力覆盖到全球市场上去。
  当然,欧美多家企业退出手机芯片市场,也在于传统的PC行业与无线通信正在发生变革。有数据显示,2010年的时候,全球的IC设计收入上,手机芯片的设计收入只占18.8%;到了2013年,手机芯片的IC设计收入占到24.4%,超过了PC市场的增长率,手机芯片公司逐步成长为一个非常强大的梯队。
  智能手机已经变成了人手一部的智能电脑了,越来越多的人不会去想更换PC,而是考虑每年更换一部手机,这对手机芯片公司来说,是极大的利好。再加上全球各国向4G迁移,强劲的市场需求让手机芯片公司迎来了极好的发展机会。
  中国芯片企业的崛起既有市场需求增长带来的天时地利,也有立足本土市场,与特定需求结合的原因。周伟芳称,展讯有一个非常独特的企业文化,内部自称为“农民文化”。所谓的农民文化就是靠天吃饭,如果这一年都风调雨顺、粮食丰收,农民就能过上一个好日子。
  在她看来,半导体行业也比较类似,如果市场需求旺盛,产品规律正常,半导体企业的日子也会好过。从某种意义上来说,这也是一个看天吃饭的一个行业。周伟芳称,农民老老实实做人,勤勤恳恳做事,而展讯所有员工都很喜欢和热爱这样的农民文化,工程师们都很朴实、务实,公司7×24小时为客户提供支持服务,在时间响应客户需求,这些文化都使得展讯在激烈的市场竞争中独占鳌头。
  周伟芳称,去年Strategy Analytics将展讯列为全球第三大手机基带芯片供应商,仅次于高通和联发科,她说,展讯去年在全球的出货量达到3.3亿套片,其中2亿套是功能手机芯片,1.3亿是智能手机芯片,占全球智能手机市场占有率17%。展讯的产品得到三星、HTC等国际手机厂商的认可和使用。
  自身优势结合市场利好
  不断有企业退出手机芯片市场,也反映出这个行业竞争的激烈程度。在这个白热化竞争的市场上生存,每一家IC公司都得有自己的绝活,周伟芳认为,展讯的绝活就在于——它是全球世界上除高通以外一家能够向高、中、低端各个手机品牌提供适合不同市场区隔的芯片供应商。
  比如在高端手机方面,展讯支持了三星的S2、S3、Note1、Note2,HTC的ONE X。在中低端领域,2012年和2013年热销的千元智能手机都是由展讯供应的。展讯能为客户提供多种多样的产品组合和方案,除了手机方案,展讯还提供平板电脑、以及针对行业应用的可穿戴设备。
  展讯拥有完整的产品线,且产品区隔和规划都非常准确,在中低端领域,展讯提供“交钥匙”解决方案,使客户能够在短暂的两个月时间内,开发出一款4G LTE智能手机。
  现在,展讯首颗多模4G基带芯片SC9620,已获联想、酷派采用,并完成了中国移动的入网测试,近期在大陆市场销售。另外,采用展讯芯片的火狐智能手机,在印度、东南亚等市场销售得非常火爆,终端售价只有25美金,是目前全球便宜的智能手机。
  印度的电信运营商近几年都在移动通信世界大会上呼吁手机厂商提供低价智能手机,这款手机的推出,很明显会受到用户和商家的欢迎。像印度这样的新兴市场,其智能手机保有量还不到20%,大量功能手机用户渴望换智能手机,在这些对价格敏感的新兴市场,低价智能手机将是他们相当乐见的。
  今年6月份,国务院正式颁布了集成电路产业的推进纲要,明确指出,未来一段时间,将以集成电路设计为龙头,共同推进我国集成电路产业的发展。届时,1200亿元的资金将以专业公司运作的形式推向设计、制造等各个环节。集成电路设计企业将得到大量资金支持,甚至未来的资金规模和企业投融资方面都会得到国家的支持。
  再者,美国“棱镜门”事件后,信息安全将成为国家工业和信息化进程重点考虑的问题,展讯作为本土企业,拥有自主知识产权,从芯片上着手,保证信息安全可靠,并保证从硬件及软件规避后门风险,在芯片级实现安全,在我国建设安全自主可控的信息系统方面扮演重要角色。
  在这天时地利人和的共同利好推动下,展讯以自己2G、3G、4G全系列产品,将迎来前所未所的发展机遇。
  将重点发力LTE市场
  2013年,我国智能手机市场容量约为4.4亿部,预计2014年的市场容量大概会在6.5亿多部,其中LTE手机占20%左右。预计明年LTE手机容量将达到3.4亿部,这是一个庞大的市场。
  现在全球各国都在向4G网络迁移,4G手机带来的大幅增长,以及可穿戴式设备的兴起,都将放大对芯片的需求量。
  展讯从2011年开始就投入LTE产品的开发,从代的SC9610,成功与海信一起中标了中国移动的次终端采购招标。今年推出的SC9620支持TD-LTE/LTE-FDD/TD-SCDMA/HSPA+/GGE,下行速率可达150Mbps,用于4G智能手机、平板电脑或其他终端。另外LTE终端产品方面,turkey解决方案也是展讯非常擅长的。turkey解决方案不仅可以降低整体方案的成本,还可以为客户节省研发、测试和产品上市的周期和成本,保证手机厂商在保证利润的条件下,提供更多、更高性价比的LTE产品。
  周伟芳介绍,展讯除了传统的3G、4G手机市场,还有数据卡、平板电脑等产品应用。她说,随着年底展讯SC9620五模产品的上市,接下来将重点发力LTE市场,展讯在全球拥有近300家客户,他们都可能成为展讯LTE产品的首先应用者。





















ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。