处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

空调变频控制器:放量增长技术突破是关键

空调变频控制器:放量增长技术突破是关键
来源:《电器》杂志 时间:2014-10-10

    空调应用领域由于对变频控制器的采购量,是变频控制器生产企业为关注的重要市场。2013年10月APF新变频能效标准实施后,变频空调市场销售放量增长,各个空调整机厂纷纷调整产品结构,于2014年上市的新品中,变频机型的比例明显增加。

  产业在线提供的数据显示,2014冷冻年度,变频空调产量为4343万台;销量为4257万台,同比增长34.2%。其中,内销量为3493万台,同比增长39.1%;出口量为764万台,同比增长15.6%。与此同时,变频压缩机销量为5328万台,同比增长47.8%。其中,内销量为4830万台,同比增长48%,出口量为498万台,同比增长47.9%。

  据了解,空调应用变频技术后,扩大了压缩机的工作范围,不需要压缩机在断续状态下运行就可实现冷、暖控制,达到降低能耗、消除由于温度变动而引起的人体不适,并提高整机运行平稳性,降低噪声,这些技术优势已经得到空调生产企业和普通消费者的认可,近年来变频空调市场推广顺利,销售步入正轨。相对成熟的配套环境下,技术升级是变频控制器厂争夺市场份额的关键。

  据介绍,目前国际整流器公司(以下简称IR)变频控制产品在空调应用领域的数量,西安应用中心主任李明表示:“在市场竞争中,IR的竞争力主要体现在技术创新和成本控制能力两方面。技术方面,随着家电的功能增多,变频控制器的可操控项目范围也越来越大,提升整机控制系统的集成度得到提升。在成本控制方面,无论控制器还是功率器件,IR都做了很多细致的研发工作。比如,IR的变频控制器从300系列到现在的100系列,以及即将上市的99系列,供货价格逐步下降。”

  宁波德业变频技术有限公司隶属于德业科技集团,空调变频控制器占该公司总体业务的比例为60%。目前,德业采用扩展的永磁同步电机数学模型,建立新型的无位置转子磁通估计模型和算法,提高压缩机运行的平稳性,使压缩机的低频可以控制在11Hz以下,比目前市场上广泛使用的180°正弦波变频技术更出色。与此同时,德业还采用高转速、电流闭环控制,改善压缩机退磁,延长空调压缩机的使用寿命,并通过力矩磁通控制技术提高压缩机运行的范围,提高系统工作可靠性等一系列辅助算法保证整机运行的可靠性和卓越效果。

  采访过程中,杭州先途电子有限公司董事及顾问郏松筠告诉《电器》记者,“变频是热泵乃至整个制冷空调行业的发展趋势,直流变频是热泵产品有效的能效升级方向,能够大幅增加冬季的制热量,同时也可以增加产品的安全可靠性。目前,先途可为整机厂提供多种与变频技术结合的热泵系统控制方案,已经开始在国内主流厂家测试和使用。”

  O-BELL致力于国外先进半导体产品的应用开发和市场推广,主要从事家电系统的设计开发及相关半导体器件的销售业务。目前,O-BELL提供的空调变频控制方案选用IR推出的iMOTION运动控制芯片IRMCK341作为开发平台,加上SANYO的PFC模块和IR的分离IGBT(IRGB15B60)共同组成了完整的180°正弦波直流变频空调解决方案,可以帮助空调整机实现优越性能。

  对于空调整机厂来说,作为核心零部件,变频控制器的可靠性至关重要,直接关乎空调使用舒适度和寿命。有企业在变频空调开发过程中曾发现,变频控制器如果温升过高,将制约压缩机高频运行,甚至迫使压缩机降频运行,影响变频空调的制冷效果和用户使用的舒适性。高温环境下,如果变频控制器降温散热方案不合理,还会导致变频模块被烧毁,影响空调正常使用。事实上,诸如此类的细节问题常常会导致严重后果。一位变频控制器生产企业负责人强调说:“变频控制器匹配整机过程中,必须慎重考虑与其他零部件的关系、结构设计是否合理等问题,提升整机的性能和可靠性。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。