处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

镍镉电池充不进电怎么办

镍镉电池充不进电怎么办
来源:网络整理 时间:2019-12-04

镍镉电池充不进电怎么办

镍镉电池作为一种直流供电的电池,正常使用情况下,是可以维持充电放电数百次,但是缺点是,不正确使用的情况下,很容易就会恢复不了原来的电量,以及会损坏电池。那么,小编给大家介绍一下,镍镉电池充不进电怎么办。

镍镉电池是一种,内阻小、电量大、放电电流电压稳定的一种直流供电的电池,但是缺点也是致命的,也是会影响到使用的质量,那就是镍镉电池具有“记忆效应”。

“记忆效应”也就是,电池在未完全放电的情况下,就会损耗未放电的基础上,充电进去也会使用不了未放电的部分电量。打个比方:放电放至10%电量,然后拿去充电,这样就会产生“记忆效应”,也就是说,充满电之后,就会变成原电量的90%了。

所以,我们在使用镍镉电池的时候,要尽可能的放电完全,然后再拿去充电,这样才能够保证使用的寿命。

镍镉电池充不进电怎么办:

当我们使用电池一定时间后,会发现充不进电量了,那么会有以下的可能:

1、重复多次的“记忆效应”导致电池电量不断缩减至非常微小;

2、电池内部构造损坏;

3、电池由于使用时候未控制住热量,导致发生了额外的反应;

4、使用年限太长,充放电超过500次。

一般来说,我们使用镍镉电池的时候,要配套一个能够放电的充电器,这样保证我们的电池彻底放电,再充进去。

同样的,当我们充电充不进去的时候,我们也可以采用放电装置,进行放电,放电24小时之后,我们再拿来充电。

如果是电池内部构造经过高温、发生额外反应改变了,那可能这个镍镉电池的寿命就告终了,所以,我们使用的时候,一定要注意保养电池。

注意事项:

镍镉电池属于比较老式的电池,建议不要使用可以尝试放置冰箱一段时间看看。

镍镉电池回收处理

回收方法:实验室回收方法:普通干电池是圆筒形的,外筒由锌制成,这一锌筒即为电池的负极;筒中央炭棒为正极;筒内为二氧化锰,氯化铵和氯化锌。下面介绍两种废干电池内物质回收利用的方法:

(1)提取氯化铵:将电池里的黑色物质放在水里搅拌并过滤,将部分滤液放在蒸发皿中蒸发,得白色固体,再加热,利用“升华”收集较纯的氯化铵。

(2)制取锌粒:将锌筒上的锌片剪成碎片,放在坩埚中强热(锌熔点419度),熔化后小心将锌页倒入冷水中,得锌粒。

工业回收方法: 国际上通行的废旧电池处理方式大致有三种:固化深埋、存放于废矿井、回收利用。

1.固化深埋、存放于废矿井

如法国一家工厂就从中提取镍和镉,再将镍用于炼钢,镉则重新用于生产电池。 其余的各类废电池一般都运往专门的有毒、有害垃圾填埋场,但这种做法不仅花费太大而且还造成浪费,因为其中尚有不少可作原料的有用物质。

2.回收利用

(1)热处理

瑞士有两家专门加工利用旧电池的工厂,巴特列克公司采取的方法是将旧电池磨碎,然后送往炉内加热,这时可提取挥发出的汞,温度更高时锌也蒸发,它同样是贵重金属。 铁和锰熔合后成为炼钢所需的锰铁合金。该工厂一年可加工2000吨废电池,可获得780吨锰铁合金,400吨锌合金及3吨汞。另一家工厂则是直接从电池中提取铁元素,并将氧化锰、氧化锌、氧化铜和氧化镍等金属混合物作为金属废料直接出售。不过,热处理的方法花费较高,瑞士还规定向每位电池购买者收取少量废电池加工专用费。

(2)“湿处理”

马格德堡近郊区正在兴建一个“湿处理”装置,在这里除铅蓄电池外,各类电池均溶解于硫酸,然后借助离子树脂从溶液中提取各种金属,用这种方式获得的原料比热处理方法纯净,因此在市场上售价更高,而且电池中包含的各种物质有95%都能提取出来。 湿处理可省去分拣环节(因为分拣是手工操作,会增加成本)。马格德堡这套装置年加工能力可达7500吨,其成本虽然比填埋方法略高,但贵重原料不致丢弃,也不会污染环境。

(3)真空热处理法

德国阿尔特公司研制的真空热处理法还要便宜,不过这首先需要在废电池中分拣出镍镉电池,废电池在真空中加热,其中汞迅速蒸发,即可将其回收,然后将剩余原料磨碎,用磁体提取金属铁,再从余下粉末中提取镍和锰。 这种加工一吨废电池的成本不到1500马克。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)