处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

驱动电流怎么测试

驱动电流怎么测试
来源:网络整理 时间:2019-11-20

什么是驱动电流

驱动电子设备工作所需要的电流或者电压,称为驱动电流,或者驱动电压。它们即可以是直流也可以是交流,数字信号要用直流,模拟信号要用交流驱动。

如何测试GPIO的驱动电流

一般的datasheet都有说明,比如一般GPIO有2mA,4mA,8mA,16mA等驱动电流大小的设置。如果要实际测量驱动电流的大小,可以通过在GPIO上串入下拉电阻倒地测量。如果GPIO得power domain是2.8V电压,GPIO驱动电流时2mA,让GPIO output high,那么接下拉电阻的阻值在1.4k以上都能够稳定输出2.8V,而小于1.4k的下拉电阻,由于驱动电流只有2mA,2mA乘以下拉电阻小于2.8V,是不可能稳定输出2.8V,电压将被拉低,这样就能够测试出来了。如果是4mA,下拉电阻界限是700ohm。

如何测试步进驱动器的实际输出电流

1、串进去看,步进电机连续运行时用万用表的电流档串在其中一相线中就可以看到电流有效值。

2、在相线中串一1欧的电阻,用示波器看电阻两端的波形,示波器上的值就是峰值电流。

3、额定电流(ratedcurrent),标在电器附件上的电流,或制造商规定,电器附件在规定条件下能承载的电流。

电气设备的额定电流是指在基准环境温度下,在额定电压工作条件下,发热不超过长期发热允许温度时所允许长期通过的电流。环境温度对长期允许通过的电流有很大的影响,由于设备安装位置的环境温度和基准环境温度不一定相同,一般作一规定:当电气设备工作在环境温度高于40摄氏度时(但不高于60摄氏度),环境温度每增加1度,建议减小额定电流1.8%;当工作的环境温度低于40度时,环境温度每降低1度,建议增加额定电流0.5%,但不得超过额定电流的20%。如:一段1mm2的铜芯导线,额定载流量约11A,(30度)。

s8050电流驱动能力测试实验

目的:测试npn三极管s8050的电流驱动能力

设备:电阻,面包板,带电流显示的可调电源。

方法:电路为简单的开关管电路,e极接地,b极串4.7k电阻接控制端,控制端是5v电源,5v电源接led正极,led负极接三极管c极。led电流为700ma。电压为3.3-3.6v(三极管 单位楼底下买滴) 分别用不同的电源电压,控制电压和串接在基极的不同阻值的电阻,测试电流与基极电阻,与控制电压和电源电压之间的变化。

在试验的过程中还发现了一个问题,温漂的问题,开始的时候,LED温度和室温一样,这时候,控制端加5v,电源电压是3.3v的时候,是0.22A,将电源电压加到5V时,电流提升到0.67A这时候,LED和三极管的温度会急剧上升。等维持了一段时间以后,在将电源电压调回3.3V时,此时的电流为0.29A,这说明温度会影响LED电流。

从这个试验中,有几个结论:

1、当三极管导通的时候,e与c极是有压降的。

2、基极串的电阻越小,基极电流越大,同样电压内,e与c极的电流就越大。

3、控制电压,可以比e和c两端的电压大,也就是说,只要基极有电流,e-c极就会有电流。

4、当电流到600ma以上时,热量就已经相当大了。

5、当电流到1.4A时,基极电流达到50ma,周围就已经开始冒烟了。但说明管子还是可以到标称的电流的,只不过会很热,所以尽量不要使用到标称电流,因为也许会融化焊锡,造成短路。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)