处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

S型称重传感器工作原理及安装方法

S型称重传感器工作原理及安装方法
来源:网络整理 时间:2019-11-18

S型称重传感器是传感器中为常见的一种传感器,主要用于测固体间的拉力和压力,通用也人们也称之为拉压力传感器,因为它的外形像S形状,所以习惯上也称S型称重传感器,此传感器采用合金钢材质,胶密封防护处理,安装容易,使用方便,适用于吊秤,配料秤,机改秤等电子测力称重系统。

目前中国市场s型称重传感器的生产厂家比较多,那么,s型称重传感器安装使用方法有哪些呢?今天工采网小编就给大家介绍一下S型称重传感器的工作原理及安装方法!

S型称重传感器工作原理

传感器基于这样一个原理:弹性体(弹性元件,敏感梁)在外力作用下产生弹性变形,使粘贴在他表面的电阻应变片(转换元件)也随同产生变形,电阻应变片变形后,它的阻值将发生变化(增大或减小),再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号(电压或电流),从而完成了将外力变换为电信号的过程。

S型称重传感器安装方法

1、根据所需工作环境来选定合适的传感器量程以及确定所用传感器的额定载荷,称重传感器虽然本身具备一定的过载能力,但在安装和使用过程中应尽量避免此种情况。有时短时间的超载,也可能会造成传感器损坏。

2、称重传感器要轻拿轻放,尤其对于用合金铝材料作为弹性体的小容量传感器,任何振动造成的冲击或者跌落,都很有可能造成很大的输出误差。

3、安装前按说明书要求接线,常用接线方式:红色为电源正极,接到EXC+上,黑线为电源负极,接到EXC-上,绿线为信号正极,接到SIG+上,白线为信号负极,接到SIG-上,蓝线为反馈正极,接到SEN+上,黄线为反馈负极,接到SEN-上,各厂家出厂时线颜色可能不一样,具体请按说明书接线,

4、 传感器外壳、保护盖板、引线接头均经密封处理,不可随意打开,电缆线不宜自行加长,因为传感器电缆线在出厂时按输出电阻值调整过,自行加长或减短会影响到传感器输出电阻,为影响整个传感器精度,如果实在确实需加长时应在接头处锡焊,并加防潮密封胶,重新加电阻进行调整达到出厂时的默认输出电阻,

5、传感器的电缆线应远离强动力电源线或有脉冲波的场所,这样可以减少现场干扰源对传感器信号输出,减少误差,提高精度。

6、在高度精度使用场合,应使拉力传感器和仪表在预热30分钟后使用。

7、购买传感器作为备件时,应将称重传感器放在干燥通风无腐蚀性气体的室内储存。

S型称重传感器具有拉压两用的功能:拉力和压力两者都能测量其抗偏载能力方面,在众多传感器当中也是名列前茅的。它的优势是精度高,测量范围好,安装方便在包装行业得到很多的应用。工采网提供的S型称重传感器 - 101BH具有拉压两用 、防护等级IP67 、通用性强灵敏度高,可靠性高,寿命长,抗电磁干扰等优点可用于用于拉力称重,压力称重,量程是50kg-2t,可以用在吊钩秤,筒仓/漏斗/罐称重,起重机秤,叉车秤,计量/灌装,拉伸/拉力测量,试验机,搅拌站等。且该传感器通过了国际法定计量组织OIML MAA C3级认证,Y=17 000(量程:200kg…1.5t)及MAA C4.5认证,Y=14 000(量程:2t…10t),NTEP 1:4 500 Class III, single cell(量程:100lb…500lb)及NTEP 1:5 500  Class III, single cell(量程:1Klb…20Klb)也获得了获得乌克兰国家型式认证。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)