处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

双向dc-dc变换器是什么 双向dcdc变换器原理

双向dc-dc变换器是什么 双向dcdc变换器原理
来源:网络整理 时间:2019-11-07

双向直流变换器

双向DC-DC变换器是实现直流电能双向流动的装置,主要应用于混合动力汽车和直流不间断供电系统等

双向直流变换器采用经典BUCK/BOOST电路拓扑,具备升降压双向变换功能,即升降压斩波电路。能量从C1流向C2时,直流变换器工作在BOOST模式下,实现升压功能;能量从C2流向C1时,直流变换器工作在BUCK模式下,实现降压功能。

双向直流变换器功能描述:

恒压充、放电机转换,恒功率充、放电及转换等;

电池侧和直流母线侧双向升降压;l 兼容多种不同配置和型号的蓄电池;

电池侧接光伏电池板时具备MPPT功能;

多台变流器并联运行控制功能(主从控制,下垂控制);

双向直流变换器原理

所谓双向DC-DC变换器就是DC-DC变换器的双象限运行,它的输入、输出电压极性不变,但输入、输出电流的方向可以改变。变换器的输出状态可在Vo-lo 平面的一、二象限内变化。变换器的输入、输出端口调换仍可完成电压变换功能,功率不仅可以从输入端流向输出端,也能从输出端流向输入端。图1-1为BDC的二端口示意图。从各种基本的变换器拓扑来看,用双向开关代替单向开关,就可以实现能量的双向流动。

双向DC-DC变换器实现了能量的双向传输,在功能。上相当于两个单向DC-DC变换器,是典型的  机两用“设备。在需要双向能量流动的应用场合可以大幅度减轻系统的体积重量及成本,有重要研究价值。

双向DC-DC变换器的应用

在一一个系统中的直流电源(或直流源性负载)间需要双向能量流动的场合都需要双向DC-DC变换器。因此直流电机驱动系统、不停电电源系统、航空航天电源系统、太阳能(风能)发电系统、能量储存系统(如超导储能)、电动汽车系统等系统中都有其适用场合。下面列举几个预研的或已应用的实例,以使BDC的概念更清晰。

双向直流变换器因公环境介绍

双向DC-DC变换器是能够根据能量的需要调节能量双向传输的直流到直流的变换器。双向DC-DC变换器通过集成运放加三极管组成的恒流源实现实现电池的充电功能以及由TL494组成的升压电路实现对电池的放电功能,LCD液晶屏用于显示充电电池的充电电流,并且能够自动转换变换器充放电工作模式。此作品电路简单,  效率较高,性能稳定;可以满足题目的要求,可适用于直流不停电系统、太阳能电池变换器、电动汽车等方面。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)