处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

用表如何测量电容及万用表测试电容的方法

用表如何测量电容及万用表测试电容的方法
来源:网络整理 时间:2019-10-29

万用表测试电容的方法

1、用电容档直接测量

某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容;20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。

经验证明,有些型号的数字万用表(例如DT890B+)在测量50pF以下的小容量电容器时误差较大,测量20pF以下电容几乎没有参考价值。此时可采用串联法测量小值电容。方法是:先找一只220pF左右的电容,用数字万用表测出其实际容量C1,然后把待测小电容与之并联测出其总容量C2,则两者之差(C1-C2)即是待测小电容的容量。用此法测量1~20pF的小容量电容很准确。

2、用电阻档测量

实践证明,利用数字万用表也可观察电容器的充电过程,这实际上是以离散的数字量反映充电电压的变化情况。设数字万用表的测量速率为n次/秒,则在观察电容器的充电过程中,每秒钟即可看到n个彼此独立且依次增大的读数。根据数字万用表的这一显示特点,可以检测电容器的好坏和估测电容量的大小。下面介绍的是使用数字万用表电阻档检测电容器的方法,对于未设置电容档的仪表很有实用价值。此方法适用于测量0.1μF~几千微法的大容量电容器。

将数字万用表拨至合适的电阻档,红表笔和黑表笔分别接触被测电容器Cx的两极,这时显示值将从“000”开始逐渐增加,直至显示溢出符号“1”。若始终显示“000”,说明电容器内部短路;若始终显示溢出,则可能时电容器内部极间开路,也可能时所选择的电阻档不合适。检查电解电容器时需要注意,红表笔(带正电)接电容器正极,黑表笔接电容器负极。

3、用电压档测量

用电压档测量,其实也是一种间接的测量法,这种测量法是为精确的一种测量方法。将万用电表拨至直流电流档,红黑表笔接入电容,给电容充电之后利用公式计算出电容。万用电表测量电容方法有很多,测量原理是利用电容充电过程中,随着充入的电量增加,当电流通过时,万用电表上面就用示数的变化,从而测出电容的大小。万用电表是精密的仪器,但在使用时也要注意一些事项,比如,红黑表笔的对接不能出错,电力电压档不能错位以免对仪器的损伤。

万用表测试电容好坏的步骤

1、判断极性,先把万用表调到100或1K欧姆档,假定一极为正极,让黑表笔与它连接,红表笔与另一极连接,记下阻值,然后把电容放电,即让两极接触,然后换表笔测电阻,阻值大的一次黑表笔连接的就是电容的正极。

2、把万用表调到欧姆档适当档位,档位选择的原则是:1μF的电容用20K档,1-100μF电容用2K档,大于100,μF的用200档。

3、然后用万用表的红笔接电容的正极,黑笔接电容的负极,如果显示从0慢慢增加,后显示溢出符号1则电容正常,如果始终显示为0,则电容内部短路,如果始终显示1,则电容内部断路。

万用表测电容容量

电容的容量需要用万用表的电容档位测量,对于一些电路板上的电容,是必须要拆下测量的,因为在路测量所测的不只是这一个电容的容量,还会受到电路中并联或者串联的其它电子元器件的影响,具体的往下看。

比如在电源滤波电路,我们通常见到的是一个电解电容和一个104贴片电容并联,这是因为电解电容的容量大,可以用来滤除低频干扰信号,而小的贴片电容则用来滤除一些高频干扰,如果不拆下来测量,你实际测到的容量应该是两个电容并联产生的读数,当然还有电路中其它的一些干扰,所以在路测量是不准确的必须要拆下来进行测量。

实际维修工作中,不只有电容需要拆下测量,其它一些电子元器件也是一样,比如二极管,电阻,三极管之类的,在路测量都会受电路的影响,导致读数不准确,只有拆下才能准确的测量其读数来判断它的好坏。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)