处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

电源的可靠性与电解电容寿命长短

电源的可靠性与电解电容寿命长短
来源:网络整理 时间:2019-10-24

由于自动化测试的普及程度越来越高,可编程电源也越来越广泛应用于电子元器件,汽车电子,航空航天等行业的ATE测试系统中。但在客户拜访时发现,有部分客户仍选择使用一些低质廉价的电源,甚至是二手产品,三无产品。当我向他们推荐5年质保,5年免校准,高品质的测试电源时,客户的回复经常是:“我只是需要它提供一个直流电,要求并不高。”实际上果真如此吗?

电源的输出性能直接影响被测设备的工作状态,如果电源的输出性能变差,可能导致被测设备工作状态变化,对测试的准确性和一致性将造成影响。从电源的角度来看,有多种因素可能导致输出性能变化,从而导致测试结果受到影响。

电源的寿命主要取决于电解电容的寿命,而当电解电容过了寿命保证期后,并不是马上失效,而是其性能会越来越差,从而导致电源输出电能品质变差。电解电容寿命到期后,用户并不一定能马上发现电源输出变化,从而对测试造成影响。

电解电容器的寿命主要跟其工作温度有关,工作温度每上升10℃,电容寿命下降一半。长寿命电解电容编程电源采用高温长寿命的电解电容器,并通过良好的电路设计以及合理的布局使得电解电容的温升尽可能的降低,保证了长寿命。

可见,即使工作在规格书所规定的恶劣的工作条件下(环境温度50℃,满载,24小时不间断连续运行),电解电容的寿命仍能达到5.3年之久。视实际工作条件的不同,该型号电源的电解电容寿命可能能达15年之久。

长期运行稳定性

电源在长时间的运行中,有可能由于内部电位器出现松动,移位等原因,造成输出电压产生较大的变化,极易造成误判或漏判。因此在要求比较高的场合,会对电源及其他设备进行周期性的校准,以保证其稳定性。但一年一次的校准一般并不能及时的发现该问题,当发现电源的输出有较大的偏差时,电源可能已经在该状态下工作了数月之久。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)