处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

三极管放大电路的知识总结

三极管放大电路的知识总结
来源:网络整理 时间:2019-10-24

由于共射放大电路的输入阻抗高,可以直接连接要放大的信号源,然后利用共基放大电路的“沃尔曼化”消除“密勒效应”,提高带宽,后通过共集放大电路连接负载,因为共集放大电路的输出阻抗低,充当一个buffer,可以带动重负载。

1、共射放大电路

电路原理图如下:

①、放大倍数为:A=-Rc/Re。根据需求设计Rc和Re的取值。②、输入阻抗:Zin = beta * Re。(R1与R2为三极管提供偏置电压,这里先忽略,当然实际应该考虑)。由于三级管的电路放大特性,Re折算到输入端需要放大beta倍,所以输入阻抗高。③、输出阻抗:Zout = Rc。为了降低三级管的电流,降低功耗,所以Rc一般取值很大。④、频率特性:由于存在密勒效应,三极管基极和集电极之间的寄生电容在放大区会扩大A倍反应到输入端,所以频率特性较差,无法放大高频信号。

2、共集放大电路

电路原理图如下:

①、放大倍数为:A=1。输出电压时输入电压减去三极管的管压降0.7V。②、输入阻抗:Zin = beta * Re。由于三级管的电路放大特性,Re折算到输入端需要放大beta倍,所以输入阻抗高。③、输出阻抗:Zout = Re / beta。同样由于三极管的电路放大特性,Re折算到输出端需要减小beta倍,所以输出阻抗低。(虽然奇怪,但是推导下来确实如此,这也是共集放大电路的重要的优点)④、频率特性:共集放大电路不存在密勒效应,所以频率特性非常好。

3、共基放大电路

电路原理图如下:

①、放大倍数为:A=Rc/Re。放大原理与共射放大电路一样。但是为正向放大,共射放大电路为反向放大。②、输入阻抗:Zin = Re。(同样忽略基极的偏置电压),由于缺少beta倍放大的“隔离”作用,输入阻抗不大,这是缺点。③、输出阻抗:Zout = Rc。输出阻抗与共射放大电路一样,较高,这也是缺点。④、频率特性:共基放大电路的基极有大电容,为交流基地,所以不存在密勒效应,频率特性好。

4、其他放大电路

其他放大电路都是在前面三种放大电路基础上的变形,只要把上面三种放大电路理解的深刻,其他再怎么变都可以很快掌握。差分放大电路为了减小共射放大电路温漂带来的影响。功放,音响中中的后级放大电路为共集放大电路的变形,一个好的功放会比我介绍的甲类、乙类、甲乙类功放复杂的多得多,但是万变不离其中。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)