处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

解答电感线圈的作用是什么/该如何选择

解答电感线圈的作用是什么/该如何选择
来源:网络整理 时间:2019-09-25

关于电感线圈,导线中有电流时,其周围即建立磁场。通常我们把导线绕成线圈,以增强线圈内部的磁场。 电感线圈就是据此把导线(漆包线、纱包或裸导线)一圈靠一圈(导线间彼此互相绝缘)地绕在绝缘管(绝缘体、铁芯或磁芯)上制成的。一般情况,电感线圈只有一个绕组。

电感线圈的作用:扼流、滤波、震荡。

一,扼流:在低频电路用来阻止低频交流电;脉动直流电到纯直流电路;它常用在整流电路输出端两个滤波电容的中间,扼流圈与电容组成Π式滤波电路。在高频电路:是防止高频电流流向低频端,在老式再生式收音机中的高频扼流圈得到应用。

二,滤波:和上述理论相同;也是阻止整流后的脉动直流电流流向纯直流电路由扼流圈(为简化电路,降低成本,用纯电阻替带扼流圈)两个电容(电解电容)组成派式滤波电路。利用电容充放电作用和扼 流圈通直流电,阻挡交流电特性来完成平滑直流电而得到纯正的直流电。

三,震荡:我们说整流是把交流电变成直流电,那么震荡就是把直流电变成交流电的反过程。我们把完成这一过程的电路叫作“震荡器” ,震荡器的波形:有正旋波,锯齿波,梯形波,方波,矩形波,尖峰波。 频率由几HZ-几十GHZ.在有线电,无线电领域应用非常广泛。

那么关于电感线圈该如何去选择呢?在高频电路工作中的电感线圈,应选用分布电容小的线圈。采用凸筋式骨架或无骨架绕制的线圈,可使分布电容减少15% -20% 采用分段绕制的多层线圈,其分布电容可减少1/3 - 1/2 对多居线阁,要应用直径小、绕组长度小或绕组厚度大的线圈,因为这种结构的线圈分布电容小。应指出的是,经过浸渍处理或涂封的钱圈,分布电容将增加20% - 30% 。虽然浸渍处理或涂封有助于线圈的防潮,但在使用时要权衡其利弊。

有时为了满足使用要求,对电感线罔采用串联或并联方式使用,应注意串联起来的总电感量是增大的,而并联的总电感是减少的,它们通过下面公式进行计算:

上述的计算公式,是针对每个线圈的磁场各自隔离而无接触的情况的,如果各线圈之间的随场发生接触,就应另当别论了。

自制线圈时,应确保机械结构的牢固性,线圈绝不允许有松匝现象。

带有抽头的线圈,应在看明抽头标志后方可接入电路。对于自制带有抽头的线圈,则应做好抽头标记。

线圈受潮后极易断线,或因绝缘不好而形成击穿短路,因此应防止在湿度很大的条件下使用。

在安装时,线圈的装配位置与其他电子元器件的相对位置要布局合理,以防影响整机的正常工作。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)