处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

并联和串联电抗器的用途

并联和串联电抗器的用途
来源: 时间:2019-09-11

目前,电容器中加装的串联电抗器能够有效地进行抑制谐波以及合闸涌流以减小投切电容对电网的冲击力度,并且串联电抗器在大范围内能够限制电网上的谐波通过电容器进而保护电容器以及投切开关。因此,串联电抗器在电网的投入运作当中被广泛引用。

并联和串联电抗器的用途

线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的可靠运行。

母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗。

串联电抗器的主要作用是抑制高次谐波和限制合闸涌流 ,防止谐波对电容器造成危害,避免电容器装置的接入对电网谐波的过度放大和谐振发生。并联电抗器一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用。并联连接在电网中,用于补偿电容电流的电抗器。发电机满负载试验用的电抗器是并联电抗器的雏型。铁心式电抗器由于分段铁心饼之间存在着交变磁场的吸引力,因此噪音一般要比同容量变压器高出 10dB左右。

串联在电网中用于限制故障电流或在并联电路中用于负载分配的电抗器。

220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整串联电抗器的数量来调整运行电压。超高压串联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:

一、改善长输电线路上的电压分布。

二、防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。

三、轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。

四、当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。

五、使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动?同时也减轻了线路上的功率损失。

六、在大机组与系统并列时?降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。

电抗器在高压配电系统的作用:电力系统中所采取的电抗器,常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。

串联电抗器的主要作用是抑制高次谐波和限制合闸涌流,防止谐波对电容器造成危害,避免电容器装置的接入对电网谐波的过度放大和谐振发生。但是串联电抗器绝不能与电容器组任意组合,更不能不考虑电容器组接入母线处的谐波背景。

串联电抗器在谐振回路中的作用

一:降低涌流倍数及频率

串联电抗器的运用在很大程度上能够降低电容器组的涌流倍数以及涌流频率进而以保护电容器,并且便于生产作业选择配套设备。而且串联电抗器的体积轻而小巧,其投入运转的占地面积少以便于其能够安装在电容器柜内,因此,用户生产作业时采用串联电抗器即经济,而又节能。

二:能够滤除特征次谐波

根据对常用的串联电抗器的运作性能的了解,电抗器感抗与电容器容抗全调谐之后组成特征次谐波的交流滤波器进而能够有效地滤去某次特征次谐波,它们再从实际谐波成分来配置合适的电抗器从而有效地降低母线次谐波的电压畸变影响从而来减少线路中特征次谐波电流,进而提高供电的电能质量。

三:有效提高短路阻抗

在设备运转过程中,当电容器发生故障时,电网系统则会通过系统阻抗以及串联电抗器来提供短路电流,但是,性能强大的串联电抗器的阻抗大于系统阻抗,由此而知,其能够有效降低电容器发生短路故障时的短路容量,并且其还可以确保配电设备断开短路电流可能性从而提高了系统的 以及稳定性能。

当然,好的串联电抗器还能够减少电容器组的投切涌流。而当电容器发生故障时,其它运转的电容器组则可以通过故障的电容器进行放电,而串联电抗器的运转能够有效减少放电涌流进而保证电路保护装置切断故障电容器组的可能性。由此,专业供应的串联电抗器的作用优异。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)