处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

浅谈开关二极管选用和作用

浅谈开关二极管选用和作用
来源:网络整理 时间:2019-08-12

如果输入电压大于VCC,那上面的二极管导通,把A/D输入电压嵌位在VDD加一个导通电压(一般0.2~~0.75伏左右),低于GND时,下面的二极管导通,把电位嵌位在负的0.2~~0.75付之间,从而保护A/D输入不至于因输入电压太高而损坏。

严格不说两个二极管都是电压钳位,上端二极管把电池取样电压高端钳位到VDD+0.7V(即当电池取样电压低于VDD时二极管截止,高于VDD时,限定为VDD+0.7V),下端二极管把电池取样低端电压钳位到0-0.7V,以保护AD IN、端口。简单地说,上端二极防止取样电压过高,下端二极管防止取样电压出现负脉冲。一是保护IC,二是防止干扰。

开关二极管是利用PN结的单向导电性,在电路中对电流进行控制,来实现对电路开和关的控制。开关二极管常用于开关电路、限幅电路、检波电路等。开关二极管多以玻璃和陶瓷封装,硅开关二极管的开关时间比锗开关管短,只有几个NS。

在收录机、电视机及其他电子设备的开关电路中(包括检波电路),常选用2CK、2AK系列小功率开关二极管。2CK系列为硅平面开关二极管,(如2CK70-2CK71型)常用于高速开关电路;2AK系列为点接触锗开关二极管,常用于中速开关电路。新生产的整机配套用开关二极管也有用同外标准(同外型号)的开关二极管,比如 1N4148、1N4151、1N4152等。在彩色电视机的高速开关电路中,可选用这类开关二极管。在录像机、彩色电视机的电子调谐器等开关电路中,可选用MA165、MA166、MA167型高速开关二极管。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)