处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

发光二极管电压是多少

发光二极管电压是多少
来源:网络整理 时间:2019-08-08

发光二极管电压是多少

按发光强度和工作电流分有普通亮度的LED(发光强度100mcd);把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。一般LED的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通发光管相同)。

除上述分类方法外,还有按芯片材料分类及按功能分类的方法

电压

红黄一般是1.8至2.2

蓝绿一般是3.0至3.6

电流小功率的都尽量控制在20MA

做指示用的LED都用10毫安以下比较好,一般用到5毫安就比较亮了,除了蓝色的LED正向电压是3-3.4伏,其他色的都是1.8-2伏。

普通的发光二极管正偏压降红色为1.6V,黄色为1.4V左右,蓝白为至少2.5V,工作电流5-10mA左右。

超亮发光二极管主要有三种颜色,然而三种发光二极管的压降都不相同,具体压降参考值如下:

红色发光二极管的压降为2.0--2.2V

黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V

绿色发光二极管的压降为3.0—3.2V

正常发光时的额定电流约为20mA。

发光二极管电阻接法

发光二极管的电源是恒流源,就象日光灯、节能灯要用镇流器,氙灯、钠灯好用恒功率源,扩音机、收音机必须用电压源一样,这些都是由其负载的特点决定的。根据长期的实践证明,使用恒源流,发光二极管才能更长期稳定的运作。下面小编就举例说明发光二极管为何要用恒源流,发光二极管电阻接法哪一种更好。

接法举例:

例一:1护栏灯用108个白光LED,每只LED预设电流为13~14mA。

(1)用电压源的接法:(耗电5.8w)

方法一:每组串6灯加限流电阻,后并18组,需电源24V,240mA

方法二:每组串3灯加限流电阻,后并36组,需电源12V,480mA

注:限流电阻=(电源电压-串联LED灯组电压)÷预设LED灯流

(2)用恒流源的接法:(耗电4.8W,节电20%)

方法一:每组并18灯加并1个保护稳压管,后串6组,需电源20V,240mA

方法二:每组并12灯加并1个保护稳压管,后串9组,需电源30V,160mA

方法三:每组并6灯加并1个保护稳压管,后串18组,需电源60V,80mA

注:稳压二极管的电压值≈并联LED灯组电压=单个LED电压(详见后文)

例二:想用190mA,0-40V的恒流源,点亮108个白光LED,预设灯流9-11mA,问LED应如何连接?

1、估算每一组应并联的灯数

190mA÷9mA/只≈21.1只(多21,取小于并接近它的整数)

190mA÷11mA/只≈17.2只(少18,取大于并接近它的整数)

每组LED并联的灯数为18、19、20、21均可。

2、计算串联组数

用总灯数分别除以18-21的整数,从中找到一个能整除的数。

108÷18=6 108÷19≈5.7 108÷20=5.4 108÷21≈5.1

108能被18整除,等于6,这“18”是并联数,“6”就是串联组数,每组应并联18个,然后串联6组。

3、验算

灯流:190mA÷18只≈10.6mA/只

灯压:6组&TImes;3.3V/组≈20V

每组并联18个,然后串联6组。此时,灯流为10.6mA,总电压约20V。

发光二极管的检测

(1)用万用表检测。利用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。这种检测方法,不能实质地看到发光管的发光情况,因为×10kΩ挡不能向LED提供较大正向电流。

如果有两块指针万用表(好同型号)可以较好地检查发光二极管的发光情况。用一根导线将其中一块万用表的“+”接线柱与另一块表的“-”接线柱连接。余下的“-”笔接被测发光管的正极(P区),余下的“+”笔接被测发光管的负极(N区)。两块万用表均置×10kΩ挡。正常情况下,接通后就能正常发光。若亮度很低,甚至不发光,可将两块万用表均拨至×1mΩ若,若仍很暗,甚至不发光,则说明该发光二极管性能不良或损坏。应注意,不能一开始测量就将两块万用表置于×1mΩ,以免电流过大,损坏发光二极管。

(2)外接电源测量。用3V稳压源或两节串联的干电池及万用表(指针式或数字式皆可)可以较准确测量发光二极管的光、电特性。为此可按图10所示连接电路即可。如果测得VF在1.4~3V之间,且发光亮度正常,可以说明发光正常。如果测得VF=0或VF≈3V,且不发光,说明发光管已坏。

红外发光二极管的检测

由于红外发光二极管,它发射1~3μm的红外光,肉眼无法看到到。通常单只红外发光二极管发射功率只有数mW,不同型号的红外LED发光强度角分布也不相同。红外LED的正向压降一般为1.3~2.5V。正由于其发射的红外光人眼看不见,所以利用上述可见光LED的检测法只能判定其PN结正、反向电学特性是否正常,而无法判定其发光情况正常否。为此,好准备一只光敏器件(如2CR、2DR型硅光电池)作接收器。用万用表测光电池两端电压的变化情况。来判断红外LED加上适当正向电流后是否发射红外光。

光强度

把光强标准灯,LED和配有V(λ)滤光片的硅光电二极管安装和调试在光具座上,特别是严格地调灯丝位置,LED发光部位及接受面位置。

先用光强标准灯校准硅光电二极管,C=E/S

式中Rs=Is/Ds

Ds是标准灯与接受器之间的距离,I s是标准灯的光强度,R s是标准灯的响应。

Et=C ·R t式中E t是被测LED的照度,R t是被测LED的响应,则LED的光强度I t为:I t=E t ·Dt

式中Dt 是LED与接受面之距离。

对于LED来讲,其发光面是圆盖形状的,光分布是很特殊的,所以在不同的测量距离下,光强值会变化,偏离距离平方反比定律,即使固定了测量距离,但是由于接受器接受面积不同,其光强值也会变化。因此,为了提高测量精度,应该把测量距离和接受面积大小相对地给予固定为好。例如,测量距离按照GIE推荐采用316mm,接受器面积固定为10×10mm。在同一测量距离下,LED转角不同,其光强也相应地有变化,因此为了获得值,好读出读数R t为佳。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)