处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

电容的保质期是多久

电容的保质期是多久
来源:网络整理 时间:2019-07-26

什么是电容?

电容定义:是由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成。当在两金属电极间加上电压时,电极上就会存储电荷,所以电容器是储能元件。任何两个彼此绝缘又相距很近的导体,组成一个电容器。平行板电容器由电容器的极板和电介质组成。

电容器分类

根据分析统计,电容器主要分为以下10类:

1.按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。

2.按电解质分类:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器、电热电容器和空气介质电容器等。

3、按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。

4.按制造材料的不同可以分为:瓷介电容、涤纶电容、电解电容、钽电容,还有先进的聚丙烯电容等等

5.高频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。

6.低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。

7、滤波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器。

8.调谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器。

9.低耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器。

10.小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。

电容的保质期是多久?

电容的保质期到底有多久?相信很多电子爱好者都想知道。所谓“保质期”是指产品从验收合格之日起算,供方保证产品在储存、生产、使用过程中无瑕疵的期限。现在简单介绍下陶瓷电容的构造吧,看完后大家就会明白电容的保质期到底有多久啦!

首先,我们知道陶瓷电容主要材料是瓷片,瓷片是陶瓷粉末加压冲片后经过1000-1200度高温烧结而成,随时间推移,外观是不会变化的,所以保存期是无限期,的。但由于瓷介电容器所采用的大多数是2类陶瓷介质,都具有铁电特性并呈现出一个居里温度特性。因此,陶瓷电容有老化衰减现象。看到这里,迷糊了吧。亲,不用担心,老化是可以消除还原的啦!

介质在居里温度以上具有高度对称的立方晶体结构,而低于居里温度时,立方晶体结构的对称性就降低。即使在单晶体内这种状态的转变也是很明显的。在实际陶瓷中通常被扩大到一个有限的温度范围之内,但在所有的情况下,它是电容量/温度曲线上的某一个峰值。

在热波动的影响下,介质冷却至居里温度之后的很长一段时间内,晶体点阵中的离子会连续运动到势能较小的位置,这就引起了电容量老化现象。从此电容器的电容量不断地减小。

如果将电容器加热至离于居里温度的某一温度,则就会起到消除老化的作用,即通过老化而使电容量减小的部分恢复,而在电容器再次冷却时,会重新开始老化。

说完瓷片,我们再来看看另两个主材料环氧树脂和电子引线吧。环氧树脂状态呈粉末,易受潮。我们看到的高压蓝色电容及电容表面的蓝色物质。就是环氧粉末经过五合一涂装工序高温熔解后粘在瓷片上的。后通过烘烤工程155度90分钟的固化。涂装包封过程中的空气排出本体外,密度增加,表面形成光亮的保护膜,使电容器不易受潮,并且耐电压性能增强。而电子引线就是引线脚,与锡条配合起焊接作用。现在通用的引线脚都是CP线,即镀锡铜包钢线。里面主要成为为铁,储存环境必须避免受潮。我们知道,金属物在空气中暴露时间太长,都会产生氧化。引线脚一旦氧化就会影响焊接,造成不合格产品。电容器存放在干燥地方,防潮湿,

JEC陶瓷电容器的储存条件,电容器存放在干燥地方,防潮湿,防化学物质,防火。一般在常温下约25℃±5℃,湿度65%±10%条件下储存一年,是不会影响电容的电气特性。湿度大于90%,绝缘性能就会下降,耐电压也会降低。电容器使用时都有连接到电源,操作不当,电容器会受损。且有强大的电流产生,一般是在专业人员的陪同下,按照IEC60384或GB/T6346等国标操作。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)