处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

稳压电路中电容的作用及应用分析

稳压电路中电容的作用及应用分析
来源:网络整理 时间:2019-07-24

稳压电路中电容作用:平抑电压波动,使稳压效果更好,纹波更小。

下面来一个具体案例来分析电容在稳压电路中的作用:

上图是一个稳压电路图,可以把输出电压Vo稳定在5V左右。它有两类电子元件,一类是本章将要介绍的电容,图中标号为C1、C2、C3;另一类是三端稳压集成电路LM7805,图中标号为U1。LM7805是一种三端稳压集成电路,它可以将电压值为7~30V的直流输入信号转为电压值为5V的直流信号输出。

电容C1、C2、C3都起滤波作用,电容C1能滤除掉叠加在输入信号上的低频噪声,电容C2 能滤除掉叠加在输入信号上的高频噪声,电容C3 能滤除掉叠加在输出信号上的高频噪声。

对图2 所示的电路进行仿真,其中电容C1、C2、C3的容量分别为100μF、0.1μF、0.1μF,输入+12V的直流信号,使用两个电压表来观察输入/输出的结果。

可以看到,经过LM7805 的稳压,从电压表U3 看到输出电压约为+5V。如果输入信号叠加有噪声就会被电容过滤掉,而直流信号没有受到影响继续向前流动,仿佛没有电容这条支路。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)