处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

电容和电池是一个东西吗

电容和电池是一个东西吗
来源:网络整理 时间:2019-07-17

电容和电池这两者都是电器原件,而且都是储能元器件,常见的电容是两个金属电极用绝缘材料隔开再加上保护外壳的结构,一般电容用作耦合、滤波退偶等,都是作为瞬间供电使用,所以提供的能量不是很多,要求电容存储的电能也不多。电池也是两个电极,但通常都有大量的电化学材料,充电时把电能转化成化学能存储起来,放电时再转化成电能,电池和电容两者特性相接近,两者区别在于,电池存储的电能比较多,电容存储的很少,电池充点缓慢,电容充点非常快,大部分电容可以大电流充电,但是电池大电流充点比较不常见到,随着科技电子技术的不断发展,电容的容量也越做越大,在很多地方都逐渐代替了电池,比如说,自动冲水的水龙头有很多都用到了超级电容,容量非常大,来代替电池,中国也研制了用于汽车供电的超级电容,来代替电池给汽车发动机供电。

所以电池和电容不是一回事,不是一样的工作性质。电容在电路中是有滤波,耦合等功能,常常工作在交流电路中,是通过对电荷的存储和释放来工作的。这一点和电池很像,不过电容的充放电时间取决于RC时间常数,通常可以快速的充放电。而电池是是将电能转为化学能存储起来,用的时候再将化学能转为电能来使用,充放电时间都比较缓慢。

电容的单位是法拉,符号是C。电池的单位是安时,表示电流和时间的乘积,比如20AH,是放电电流为1A,可以连续放电20小时。电容可以工作在交流电路中,电池充放电只能用直流电。

说到这里,就得说说超级电容了,超级电容是一种新型的储能装置,它是一种介于普通电容和电池之间的电源,具有充电时间短,循环使用寿命长等优点,被应用于很多领域,比如汽车的启停系统中就能看到超级电容的身影。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)