处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

电解电容怎么放电

电解电容怎么放电
来源:网络整理 时间:2019-07-16

电解电容怎么放电

电容器在通电的电路中断电,电容器都储存有一定量电压的,电路中还有其它负载或元件时就会缓慢放电,也可以通过人为用小电阻或导线(低压时)短路快速放电。如何操作呢?

电容器在通电的电路中断电,电容器都储存有一定量电压的,电路中还有其它负载或元件时就会缓慢放电,也可以通过人为用小电阻或导线(低压时)短路快速放电。

低压电容器一般用放电电阻,高压电容器一般用放电线圈。

小电容的话,直接短路放电就行了,要是高压大容量电容就只能用电阻器缓慢放电,或者用100w白炽灯和电炉丝放电,水里也行(不过不推荐,能量太大的话会使水爆炸的)都行,记住,千万不能直接短路放电,否则瞬时能量无穷大,火花相当耀眼,响声和炮弹一样大,呵呵,不是吓唬你,我试过,会把人吓呆的的,还有生命危险。

电容如何放电是安全的?

1、高压电容放电方法:

先拔掉电器的电源;使用一只20万欧姆、2瓦特的电阻器,将电阻器的探针与电容器的接线端连在一起,为电容器放电;如果电容器有三个接线柱,请将电阻器与某个靠外的接线柱和中央接线柱连接,然后与剩下的那个靠外的接线柱和中央接线柱连接。

2、低压电容放电方法:

用万用表的电阻档放电。容量大的先用100K/200K等大档接电容放电,你会看到数字或者指针一直下降,直到0,就已经放电完毕一般只要几秒钟即可,放电完毕就马上断开表笔,否则会进行反向充电;小容量的可以用10K/20K档,放电速度更快。

注意事项:

由于电容器的两极具有剩留残余电荷的特点,所以,首先应设法将其电荷放尽,否则容易发生触电事故。处理故障电容器时,首先应拉开电容器组的断路器及其上下隔离开关,如采用熔断器保护,则应先取下熔丝管。此时,电容器组虽已经过放电电阻自行放电,但仍会有部分残余电荷,因此,必须进行人工放电。

放电时,要先将接地线的接地端与接地网固定好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无火花和放电声为止,后将接地线固定好。

同时,还应注意,电容器如果有内部断线、熔丝熔断或引线接触不良时,其两极间还可能会有残余电荷,而在自动放电或人工放电时,这些残余电荷是不会被放掉的。应戴好绝缘手套,并用短路线短接故障电容器的两极以使其放电。另外,对采用串联接线方式的电容器还应单独进行放电。

无极性电解电容短路快速放电操作技巧

1、引线型的小规格铝电解电容的话,直接短路放电就行了,但一般我们不推荐。

2、牛角型容量稍大一些的电解电容,可以弄一个220v/60-100w的灯泡,或者用电阻器缓慢放电。

3、螺栓型的高压大容量电解电容器我们建议使用放电线圈,不仅能放所有电容的的电,而且在修理短路故障时也是很好的帮手。

记住,大型的电解电容千万不能直接短路放电,否则瞬时能量无穷大,火花相当耀眼,响声和炮弹一样大,呵呵,不是吓唬你,我试过,会把人吓呆的的,还有生命危险。

我们的建议,所有电容都使用放电线圈,安全,即不伤人,也不会伤到设备。

有一个很简单的办法,找一短电线,大概5m左右,卷绕起来,二头用鳄鱼夹,直接连在电容正负极上,就可以放电了。但是记着一点:一是电线不能太短,二是一定要卷绕起来。特别是高压大容量的铝电解电容器,放电结束,你会发现电线上是热的。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)