贴片电容的充放电
贴片电容是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。贴片电容有两种表示方法,一种是英寸单位来表示,一种是毫米单位来表示……
电容的充放电原理
电容器的基本作用就是充电与放电,由这种基本充放电作用所延伸出来的许多电路现象,使得电容器有着种种不同的用途,例如在电动马达中,我们用它来产生相移,在照相闪光灯中,用它来产生高能量的瞬间放电等等,而在电子电路中,电容器不同性质的用途尤多,这许多不同的用途,虽然也有截然不同之处,但因其作用均系来自充电与放电,例如傍路电容实际上亦可称为平滑滤波电容。
以下就一般习惯的称呼做为分类,来说明电容器在不同电路中的作用和基本要求。
1. 直流充放电电容
电容器的基本作用既是充电和放电,于是直接利用此充电和放电的功能便是电容器的主要用途之一。在此用途中的电容器,在供给能量高于需求时即予吸收并储存,而当供给能量低于需求或没有能量供给时,此储存的能量即可放出。
在整流电路,二极管仅导通下半周的电流,在导通期间把电能储存于电容器上,在负半周时,二极管不导电,此时负载所需的电能唯赖电容器供给。
2. 电源平滑滤波及反交连电容
前述的电源整流电路中的充放电电容,因有充电及放电时间之分,故必然会有纹波存在,为了尽可能降低纹波率,可另加一电容,此电容即纯为平滑纹波之用。
怎样实现贴片电容的充放电
1.对于普通贴片电容,可直接用+/-表针象测量电阻样测量电容。当刚接触时应当有充电现象,充电完成后则应显示无穷大,否则为存在漏电现象。当然,如果是容量很小的电容可能就不会看到充电现象了。在允许的情况下尽量用高阻档测量,但是注意不要用手握表针两端,防止人体电阻影响测量数据。
2.电解电容由于其制造材料的问题,用高阻档测量时会存在充电后表针无法回归无穷大的现象,所以应尽量用1K档为好。另外,电解电容即使不是能够回归无穷大,也不能说明就是坏了或者漏电,因为电解电容的漏电指标比普通电容要宽松的多。另外,当正向测量后,应将电容放电后再反向测量,以防止电容放电打表。
3.现在有台可以测量电容的数字万用表或者带贴片电容测量附件的指针式万用表当然好,但是没有的人还是占多数。不知您注意了没有,许多指针式万用表其实是有电容测量档的(一般同在交流10V刻度上),不过还会在电容刻度上附注一个交流10V的数字---这说明是需要外接交流10V电源并且使用交流10V档,将万用表、电容及交流10V工频电源串联连接来测量电容容量的,当然也是利用的电容可以充放电的原理,不过测量的容量范围都不大。
4.用指针万用表的同仁,可以在平时有意识地检测已知完好的贴片电容并记住其测量档位及数值,来作为今后检测电容是否完好的大致依据,这在没有专门检测仪表时很有用。
5.用仪表测量电容的原理也和用10V交流电压档测量电容的原理差不多,只不过是用波形、频率及幅度固定的(或设置多个档位)震荡发生器代替了交流电源、用电桥电路代替了万用表的表头而已(当然精确度高得多了),可以在网上找其电路或工作原理看看。
贴片电容在电路中主要起什么作用?
贴片电容的容抗随着两端加的交流电的频率不同而改变,Z=1/2*3.14*FC。根据需要滤除哪个频率的电流,设置不同的容值。这样就可以把不需要的电流引到地,就完成了滤波。而对需要的频率的电流,电容是通路的或阻抗很小。交流电通过时,是反复充电和放电的过程。
退偶电容,滤波电容,旁路电容,三者都有什么作用,它们之间的区别和联系是什么?
例如,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的贴片电容对交流信号较小的阻抗(这需要计算)这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。
旁路电容不是理论概念,而是一个经常使用的实用方法,在50--60年代,这个词也就有它特有的含义,现在已不多用。电子管或者晶体管是需要偏置的,就是决定工作点的直流供电条件。
例如电子管的栅极相对于阴极往往要求加有负压,为了在一个直流电源下工作,就在阴极对地串接一个电阻,利用板流形成阴极的对地正电位,而栅极直流接地,这种偏置技术叫做“自偏”,但是对(交流)信号而言,这同时又是一个负反馈,为了消除这个影响,就在这个电阻上并联一个足够大的点容,这就叫旁路贴片电容。后来也有的资料把它引申使用于类似情况。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)