处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

安规电容封装形式及规格

安规电容封装形式及规格
来源:网络整理 时间:2019-07-10

安规电容封装形式

安规电容的作用和应用领域相信大家都不陌生,那么本文将为大家探讨的问题是安规电容封装。安规电容其实就是安全电容,即使在使用过程中出现损坏或者是失效,都不会导致各种电击的危险事故。相对来说安全性较高。安规电容在电路中的作用只是用于抗干扰电路中的滤波。

安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。出于安全考虑和EMC考虑,一般在电源入口建议加上安规电容。在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模干扰起滤波作用。

在一些不懂得电容基础的人看来,会认为安规电容中的“X”和“Y”的标识代表着安规电容封装。其实并非如此,安规电容分为x型和y型。交流电源输入分为3个端子:火线L/零线N/地线G,(L=Line,N=Neutral, G=Ground)。跨于“L-N”之间,即“火线-零线”之间的是X电容;跨于“L-G/N-G”之间,即“火线-地线 或 零线-地线”之间的是Y电容。火线与零线之间接个电容就像是“X”,而火线与地线之间接个电容像个“Y”,这些都不是按什么材质来分的。

安规电容封装为常见的就是贴片和直插的。不同的封装形式对于电容的保护程度是不同的,而且会根据实际的需求来选择适合的封装形式。对于安规电容封装形式是否有所了解了呢?

安规电容规格

安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。

它包括X电容各Y电容两种类型,x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。

X电容是指金属化薄膜材料安规电容,分X1、X2、X3系列,按材质分两种规格:MPX 聚丙稀材料和MEX聚脂材料。Y电容是陶瓷材料安规电容,分Y1和Y2两个系列。

以下介绍安规电容规格,图片分别为X2电容及Y电容的规格型号表做为选型号参考。

安规电容规格比较多,安规系列中X电容及Y电容中规格型号不同,电压不同,所对应的尺寸都有不同。在选型过程中可根据产品整机的电源对产品电压是多少,对产品检测参数有的要求进行选择。

安规X2电容规格大全

安规X2电容是属于安规电容的一种,安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。 它包括了X电容和Y电容。

x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。安规X2电容应用中各线路板中,在对电容产品选型时需整机的电源对产品电压是多少; 对产品检测参数的要求而进行选择。

安规X2电容应用中各线路板中,在对电容产品选型时需整机的电源对产品电压是多少;对产品检测参数的要求而进行选择,文中小编整理了系列安规X2电容规格参数表方便选型。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)