处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

固态电容应用范围

固态电容应用范围
来源:网络整理 时间:2019-07-10

固态电容的主要应用领域

固态铝电容器的主要应用领域:

1、固态铝电容器的阻抗-频率曲线近似于理想电容器,因此,特别适合用作滤波电容器来去除电路中的纹波、脉冲、数字、静电以及音频等各种噪音;

2、固态铝电容器通过纹波电流大,因此可以作为开关电源滤波电容器使用,大幅度减少电容器的使用数量或体积,使电路小型化;

3、固态铝电容器可以快速放电,可作为消耗大电流的高速电路中的备份电容器使用;

4、 固态铝电容器的ESR值几乎不随温度发生改变,因此,可以应用于低温环境(低可至-55℃)中的设备;

5、 固态铝电容器具有超长寿命(85℃寿命可达50,000h,固态铝电容器大致上遵循10倍使用寿命/温度每下降20℃法则),因此,可以用于那些长时间使用的工业设备。

固态电容发展趋势分析

固态电容具备环保、低阻抗、高低温稳定、耐高纹波及高信赖度等优越特性,是目前电解电容产品中阶的产品。由于固态电容特性远优于液态铝电容,固态电容耐温达摄氏 260度,且导电性、频率特性及寿命均佳,固态电容比一般传统液态电解电容拥有高达六倍的使用寿命,并具备耐高频、耐高温、耐高电流等优势,加上固态电容本身较不易受周围温度和湿度影响的特性,适用于低电压、高电流的应用,主要应用于数字产品如薄型DVD、投影机及工业计算机等。

当前固态电容应用主要还是在CPU附近,由于微软新操作系统Vista基本硬件需求对中央处理器要求采用64位的CPU,在高阶CPU运转时,容易造成系统温度升高,因此微软及英特尔均指定高阶CPU兼容的主机板必须使用耐热度较高的固态电容设计。

据分析,在亚洲市场仍有90%固态电容的应用是在CPU上。不过随着LCD TV产业快速成长,尤其高清电视(HDTV)对固态电容需求量大,包括中国等国家即将推动电视全面数字化发展趋势,预计来自LCD TV对固态电容的需求又将引爆。不仅LCD TV将带给固态电容大幅增长商机,包括工业计算机服务器等也积极采用固态电容。另外,高阶显卡市场也是固态电容厂商主力战场。同时,游戏机芯片需要快速的资料处理能力,以及对画质分辨率要求也越来越高,对固态电容业者来说,游戏机也将是新兴市场。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)