处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

接地电阻测试仪基础知识

接地电阻测试仪基础知识
来源:网络整理 时间:2019-07-05

接地电阻测试仪是用来测试例如:大楼避雷接地体的接地电阻大小,数值越小,接地防雷放电快,避雷效果好。

1、接地电阻测试仪的使用范围

接地电阻测试仪适用于电力、邮电、铁路、石油、化工、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体阻值,本表还可测量土壤电阻率及地电压。

2、接地电阻测试仪的工作原理

接地电阻测试仪的工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检测送入表头显示。借助倍率开关可得到三个不同的量限:0 ~ 2Ω、0~20Ω、0~200Ω

3、接地电阻测试仪的性能特点

接地电阻测试仪与传统手摇式地阻仪相比,具有以下特点:

a、接地电阻测试仪应用了DC/AC变换技术,集三端钮,四端钮测量方式为一体,使用电源可以交、直流两用

b、接地电阻测试仪采用锁相环同步跟踪检波方式,及开关电容滤波器,使抗干扰能力极强。

c、接地电阻测试仪摒弃了传统的人工手摇发电方式,不须人力作功。

d、接地电阻测试仪不需人工调节平衡,一目了然的面板触膜键操作,LCD数字显示使得测量十分方便和讯速

消除了指针式仪表的视觉误差。

e、接地电阻测试仪允许的辅助接地电阻阻值很大,更好的保证了测量精度,分辨率高。

f、接地电阻测试仪除测试接地电阻外,还可测试低压电阻值,土壤电阻率以及交流地电压。

接地电阻测试仪是用来测量电气设备内部的接地电阻的仪器,接地电阻测试仪所反映的是电气设备外壳易触及的金属部件与其保护接地端子之间的电阻值。

由于接地电阻很小,正常一般只有几十毫欧,因此必须采用四端测量才能得出准确的结果。接地电阻测试仪是在电流较大(25A或10A)的情况下,对接地回路的电阻进行测量的,对接地回路承受大电流指标进行测试,检验用电网供电的电气设备接地保护措施的可靠性与安全性。

GY2678型接地电阻测试仪采用先进的电路技术进行优化设计,具有较高的准确度和稳定性,测试速度快,使用方便。适用于测量各种电机、电器、仪器仪表以及家用电器的接地电阻值,通过设置限制电阻值和采用定时测试,可以快速、方便的对被测物品进行判别。而且通过断线报警功能(既开路报警),可方便地知道仪器是否工作在正常状态,特别适用于要求较高的实验室和自动检测线上使用。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)