处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

数字集成电路必须注意事项

数字集成电路必须注意事项
来源:网络整理 时间:2019-06-04

1.使用TTL电路时应注意的事项    ①TTL集成电路不像CMOS集成电路那样有较宽的电源电压范围,它的电压范围很窄一般为4.5~5.5V。典型值Vcc=5V,使用时Vcc不得超出范围。②输入信号不得高于Vcc,也不得低于地(GND)电位。

2.CMOS集成电路使用注意事项

(1)CMOS电路的栅极与基极之间有一层绝缘的二氧化硅薄层,厚度仅为0.1~0.2μm。由于CMOS电路的输入阻抗很高,而输入电容又很小,当不太强的静电加在栅极上时,其电场强度将超过105V/com。这样强的电场极易造成栅极击穿,导致性损坏。因此防止静电对保护CMOS集成电路是很重要的,要求在使用时注意以下儿点:

①人体能感应出几十伏的交流电压,人衣服的摩擦也会产生上千伏的静电,故尽量不要用手接触CMOS电路的引脚。

②长期不使用的CMOS集成电路,应用锡纸将全部引脚短路后包装存放,待使用时再拆除包装。

③焊接时宜使用20W内热式电烙铁,电烙铁外壳应接地。为安全起见,也可先拔下电烙铁插头,利用电烙铁余热进行焊接。焊接的时间不要超过5秒。

④更换集成电路时应先切断电源。

⑤所有不使用的输入端不能悬空,应按工作性能的要求接电源或接地。

⑥使用的仪器及工具应良好地接地。

(2)在CMOS集成电路尚未接通电源时,不允许将输入信号加到电路的输入端,必须在加电源的情况下再接通外信号电源,断开时应先关断外信号电源。

(3)CMOS集成电路输出端不允许短路,包括不允许对电源和对地短接。

(4)电源极性不得接反,否则将会导致CMOS集成电路损坏。使用IC插座时,集成电路引脚的顺序不得插反。

(5)接线时,外围元件应尽量靠近所连引脚,引线应尽量短捷。避免使用平行的长引线,以防引入较大的分布电容形成振荡。若输入端有长引线和大电容,应在靠近CMOS集成电路输入端接入一个10kΩ限流电阻。

(6)CMOS集成电路中的Vnn表示漏极电源电压极性,一般接电源的正极。Vss表示源极电源电压,一般接电源的负极。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)