处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

集成电路优缺点

集成电路优缺点
来源:网络整理 时间:2019-06-04

集成电路优点

1、电路简单

由于采用了集成电路,简化了整机电路的设计、调试和安装,特别是采用一些专用集成电路后,整机电路显得更为简单。

2、性价比高

相对于分立元器件电路而言,采用集成电路构成的整机电路性能指标更高,与分立电子元器件电路相比,集成电路的成本、价格更低。例如,集成运放电路的增益之高、零点漂移之小是分立电子元器件电路无法比拟的。

3、可靠性强

集成电路具有可靠性高的优点,从而提高了整机电路工作的可靠性,提高了电路的工作性能和一致性。另外,采用集成电路后,电路中的焊点大幅度减少,出现虚焊的可能性下降,使整机电路工作更为可靠。

4、能耗较小

集成电路还具有耗电小、体积小、经济等优点。同一功能的电路,采用集成电路要比采用分立电子元器件的电路功耗小许多。

5、故障率低

由于集成电路的故障发生率相对分立元器件电路而言比较低,所以降低了整机电路的故障发生率。

集成电路缺点

1、电路拆卸困难

集成电路的引脚很多,给修理、拆卸集成电路带来了很大的困难,特别是引脚很多的四列集成电路,拆卸比辕困难。

2、修理成本增加

当集成电路内电路中的部分电路出现故障时,通常必须整块更换,增加了修理成本。

3、故障判断不便

相对分立电子元器件电路而言,在检修某些特殊故障时,准确地判断集成电路故障不太方便。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)