处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

护眼显示器终升级 产业技术迎来新质变

护眼显示器终升级 产业技术迎来新质变
来源:中关村在线 时间:2014-09-26
屏奴增加 护眼产品需求高

    很多都人听说过房奴、车奴,但是屏奴你知道是怎么回事吗?屏奴值得就是整天面对屏幕的人,在家面对电视,在路上面对手机,在公司面对显示器,睡觉的时候还要玩平板电脑,可以说一天的生活,绝大部分的时间是和显示设备一起度过的,因此使用屏幕的时间太长,甚至有点身不由己,因此也就成为了屏幕。很多人都知道房奴压力大,其实屏奴的危害也是非常的明显的。



护眼显示器终升级 产业技术迎来新质变

    屏奴的危害主要有两个方面,首先是身体上的伤害,由于长期弯曲脖子,以及手指不停的触摸屏幕等等,容易造成身体的伤害,比如颈椎病,手指软组织受伤等,影响人们正常的生后。尤其值得是后面的这一点,即屏奴的生活习惯,对眼睛的伤害。目前的显示设备,基本都采用液晶面板,这种面板的闪屏方式,以及蓝光危害是不容忽视的。

屏奴的眼睛问题突出

    为了抑制这些伤害,帮助那些“被迫”的屏奴(上班族)等摆脱视力伤害的问题,显示器行业退出了护眼的产品,也就是目前广受关注的护眼显示器。其采用的原理也非常的简单,一种是改变内部的电路结构,减少频闪的次数,一种则是滤去蓝光,让显示器的高能短波蓝光无法再伤害到用户的眼睛。不过之前的很多护眼产品都是采用功能优化的模式,滤去蓝光的效果,这样做虽然可以做到护眼,但是画面中由于缺少蓝色,色温偏暖的情况较为严重,这样就影响了很多用户的正常使用。

新的趋势 硬件改变护眼格局

    AOC近也推出了净蓝屏显示器,其不再是从软件上解决净蓝屏的问题,而是从硬件上着手,通过改变LED发光磷粉,从而改变蓝光强度峰值光谱分布(峰值波长从444变成460nm),移除90%伤害眼睛的短波蓝光,这种从硬件着手的方式,解决了传统护眼显示器功能开启后,色彩偏暖的情况,让对色彩有要求的用户,也可以使用护眼的产品。并且AOC的净蓝屏显示器不像传统的产品一样,有护眼功能的开关,其默认开启护眼功能,让护眼于无形。



改变LED发光磷粉

    在频闪的问题上,传统的显示器采用PWM(脉冲宽度调制)背光技术从而导致闪烁现象,虽然这种闪烁现象肉眼很难看见,但是仍然会影响人眼的舒适度及健康,AOC的净蓝屏产品则是采用DC(直流)背光技术,可提升人眼的舒适度而更加健康,也是从硬件上着手,而不是概念上的宣传。当然在其它的显示性能上,AOC的净蓝屏也是不错,1080P的画面分辨率,多样的尺寸,加上白色的外观设计,还是很时尚的。


直流背光杜绝频闪

全文总结:

    如今屏奴越来越多,护眼的问题成为大众关注的问题,因此护眼显示器应运而生,但是很多护眼显示器只是从软件上来解决问题,这样难免有不足的地方,不能推广到所有的需求用户那里。AOC净蓝屏显示器的出现,则是给护眼行业带来新的角度,也让护眼显示器再次升级,可以造福更多的屏奴,因此净蓝屏系列的显示器还是很有意义的。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。