处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

可控硅调压器控制原理及选型

可控硅调压器控制原理及选型
来源:网络整理 时间:2019-05-30

可控硅调压器控制原理

三相闭环可控硅调压器,采用移相触发控制方式,输出电压、电流或功率连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性。三相晶闸管闭环技术触发板的控制原理为一个典型的双闭环控制,电流环为内环,电压环为外环。

现以调压器的“恒电压控制特性”来介绍其控制原理。调节过程如下:给定信号(Ug)、电压反馈信号(Uf)、电流反馈信号(I f) 当由于某种原因使调压器输出电压降低时(如电网电压降低):(Ug-Uf)↑ → UO↑ → Uy↑ → α↓ → 调压器输出电压U↑后达到Uf与Ug相互平衡,调压器输出稳定电压。

电流环作用是,在突加负载或负载电流超过限流值时,限制调压器的输出电流在额定电流范围内,确保输出和调压器正常工作。其调节过程如下:

U0恒定,负载电流增加:If↑ → (UO-If)↓ → IO↓ → Uy↓ → α↑ → 调压器输出电压U↓——If↓;同时电压环也参与调节,使调压器的输出电流被限制在额定电流范围内,在有充分调节余量的前提下维持输出电压的恒定。

触发板还可以通过辅助控制功能实现软起动、软关断,外部信号转换等功能。

恒功率特性触发板,其内环为电流环,外环为功率环,其原理与上相同。

恒电流特性触发板,只有一个电流调节环节。

*采用移相触发方式,适用于阻性、感性负载,变压器一次侧

*具有多种控制信号选择。

*具有“自动限流”功能,负载电流大于额定值时,调压器输出电流被限制在额定值左右。

*具有软起动、软关断功能,减少对电网的冲击和干扰,使主回路晶闸管更加安全可靠。

*具有恒电压、恒电流、恒功率三种反馈形式供用户选择。

*具有输入电源断相、过电流、晶闸管过热等保护功能,保护时相应的发光二极管指示灯亮,同时故障报警输出接点动作。

*恒电压反馈: 电源电压波动±10%,负载阻抗变化10倍时,负荷电压保持恒定,输出电压与控制信号成线性关系

*恒电流反馈: 电源电压波动±10%,负载阻抗变化10倍时,负荷电流保持恒定,输出电流与控制信号成线性关系

*恒功率反馈: 电源电压波动±10%,负载阻抗变化10倍时,负荷功率保持恒定, 输出功率与控制信号成线性关系。

可控硅调压器该如何选型

众所周知可控硅调压器全称为单相智能固态可控硅调压器模块,又称晶闸管调功器、晶闸管调压器、晶闸管调整器、可控硅调功器、可控硅调整器。是一种以可控硅为基础,以专用控制电路为核心的电源功率控制电器。

可控硅调压器用于三相负载,单向可控硅输出。采用两个可控硅混合动力技术,实现0-380伏无级调压,提供高效热量管理,并提高循环使用寿命。

可控硅调压器0v到220v,是为常见的可调电压。那可控硅调压器该如何选型呢?

1、先计算满电压时的负载电流,再根据负载类型乘以余量系数。阻性负载系数3倍;感性负载系数为5倍。

例:380V 9KW的阻性负载。 9KW/380V*3=71 选择90A规格

2、阻性负载是指:白炽灯、电阻丝、烤箱、加热棒

感性负载是指:变压器、线圈、风机电机、水泵电机

3、不能使用的负载:家用电器(如电视机、电脑)、带开关电源的电器、不能空载

可控硅调压器过零触发技术,干扰小,应用广;电压负载,体积小、速度快、寿命长;芯片与底板绝缘;控制输入LED指示灯;输出端采用可控硅,稳压稳流。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)