处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

微波炉高压二极管如何更换

微波炉高压二极管如何更换
来源:网络整理 时间:2019-05-21

微波炉高压二极管更换

在所有的微波炉电路中,都有一个为微波管提供阳极高压的二极管,通常和黑白电视机上高压硅堆一样,是专用的。一旦损坏必须换同样型号新的。有些消费者反映,同型号的东西在某些地方不一定能买得到,而且就是买到了,遇到质量不好的,装上就坏。

这么麻烦的换装方法有没有改进的办法呢? 经过分析,微波炉的高压只有1900V(交流有效值),按峰值也不到3000伏,再加倍也不过六千,所以,用了七个1N4007串接,再套上黄蜡管,按原二极管位置接入电路即可。

用这种方法代换后电磁炉一切正常,发现比买的高压管好且价钱便宜,有用过得消费者说已经换过三年,一直没再坏过。给别人修理换过的均没再坏过。建议朋友们遇到此类问题,且买来的件质量不好屡屡烧坏时,不妨试一试。

微波炉中高压二极管的好坏检测

在切断电源、拆除外壳、高压电容器已放电的情况下,对高压二极管进行检测。用万用表测量高压二极管阻值,指针万用表“+”端(即红表笔线段,数字万用表表笔极性刚好与指针万用表相反)接高压二极管的“-”端;

万用表的“-”端(即黑表笔线端)接高压二极管的“+”端,用万用表R×10K档测得阻值应为100KΩ左右,然后将万用表两表笔对调,测得阻值应为无穷大,则说明此高压二极管正常。若用万用表测得的正反方向的阻值均为无穷大或均为较小的阻值,则说明高压二极管已损坏,需更换。

微波炉高压二极管使用中造成其损坏的原因众多,在使用中微波炉高压二极管与电容一起,构成了微波炉的整流电路。可以说微波炉高压二极管的损坏是导致微波炉不能正常工作为重要的原因。

引起微波炉高压二极管损坏的原因有,在微波炉使用过程中由于电压不稳定,在波峰电压下工作时,造成过压烧毁。

测量二极管好坏,用万用表的电阻档,断开电路单独测。因为万用表的红棒通表里电池负极。所以用红棒接二极管负极,黑棒接二极管正极,才能导通(指针转向低欧姆)。普通二极管,正向导通4--5k欧,反向电阻几m欧以上,越大越好。

这里的高压二极管工作在4000v电路里,峰值和余量考虑在内,耐压要求更高。这种微波炉高压二极管有关商店里专门有售,负极有圆环可接底板,正极有套脚可插在高压电容器上。,使用方便。高压二极管,实际上有几个二极管串联而成的,内阻较高。

正向电阻100k欧左右,反向电阻‘无穷大’高压二极管击穿,会烧断高压保险丝。高压二极管内部烧断,会只有交流高压,没有直流高压。

微波炉高压二极管的作用

1.微波炉里面有两个高压二极管,它们的效果分别是整流高压二极管;高压维护效果;假如反向电压太高,二极管就会反向击穿,构成通路,维护电路。

2.整流高压二极管的效果是当整流效果高压二极管被击穿了,会烧断高压保险丝,高压二极管内部烧断,只有沟通高压,没有直流高压。

3.在阳极与阴极之间加上—定的直流电压,阴极发射的电子受阳极正电位影响会飞向阳极,若有磁铁的效果,在空间上存在方向与电场笔直的磁场,电子在磁场力和电场力效果下作轮摆运动。

4.因阳极谐振腔内存在高频电场,会构成绕阳极旋转的电子云;当旋转速度与高频磁场同步时,电子将一切的能量交给高频磁场,然后保持高频振动。

微波炉高压二极管如何防止损坏

1、在微波炉工作情况下一定要远离,因为微波炉在工作的时候会有极强的辐射,量使用微波炉会对人体带来巨大的伤害。

2、在对微波炉高压二极管进行维修或更换时,一定要是断电状态。也不要自己私自去更换微波炉高压二极管,以免装错导致短路烧坏微波炉其他元件。

3、在检查非炉门故障或是检修微波炉门开关时,不要拧动或是拆卸炉门开关固定螺丝。这个一旦弄下来会很麻烦,不要问我为什么,前车之鉴。

4、不管是微波炉那个元件出现了问题,如果要自己拆装的话一定要十分谨慎小心,可能一部小心就装不回去了。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)