处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

红外发光二极管的特性和应用

红外发光二极管的特性和应用
来源:网络整理 时间:2019-05-21

红外发光二极管的特性和应用

红外遥控器已经广泛使用在彩电、音响系统和各种家用电器中。遥控器的控制距离一般可到6~8米,使用非常方便。因红外遥控方式用量大,所以其红外发射、接收电路均有完整的配套器件,这些器件不仅售价低而且可靠,电路极其简单。电子爱好者完全可以利用这些器件组装各种用途的遥控器,不仅实用而且可增加制作的兴趣。

1.红外发光二极管的特性 红外线是不可见光,人眼是觉察不到的。电子技术中是用红外发光二极管(又称红外发射二极管)来产生红外线。常用的红外发光二极管(如SE303·

PH303),其外形和发光二极管LED相似,它的基本工作电路如图8、9所示。图中的三极管BG作开关,当基极上加有驱动信号时,BG管饱和导通,红外发光管D也正向导通工作,发出红外光(近红外线约0.93μm)。D的管压降约1.4V,工作电流一般小于20mA。为了适应不同的工作电压,D的回路中常串有R2作为D限流电阻。

当用图8的电路发射红外线去控制相应的受控装置时,其控制的距离与D的发射功率成正比。为了增加红外线的控制距离,红外发光二极管D应工作于脉冲状态,即工作电流是脉动的。因为脉动光(调制光)的有效传送距离与脉冲的峰值电流成正比,只需尽量提高峰值电流Ip,就能增加红外光的发射距离。提高Ip的方法,是减小脉冲占空比,即压缩脉冲的宽度τ,如图10所示。一些彩电红外遥控器,其红外发光管的工作脉冲占空比约为1/4~1/3;一些电气产品红外遥控器,其占空比是1/10。减小脉冲占空比还可使小功率红外发光二极管的发射距离大大增加。常见的红外发光二极管,其功率分为小功率(1mW~10mW)、中功率(20mW~50mW)和大功率(50mW~100mW以上)三大类。使用不同功率的红外发光二极管时,应配置相应功率的驱动管。由图可知,要使红外发光二极管产生调制光,只需在驱动管上加上一定频率的脉冲电压。

用红外发光二极管发射红外线去控制受控装置时,受控装置中均有相应的红外光—电转换元件,如红外接收二极管,光电三极管等。实用中已有红外发射和接收配对的二极管,售价便宜,使用很方便,如PH303/PH302。

红外线发射与接收的方式有两种,其一是直射式,其二是反射式。直射式指发光管和接收管相对安放在发射与受控物的两端,中间相距一定距离;反射式指发光管和接收管并列一起,平时接收管始终无光照,只在发光管发出的红外光遇到反射物时,接收管收到反射回来的红外线才工作。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)