处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

二极管封装知识解析

二极管封装知识解析
来源:网络整理 时间:2019-05-17

二极管封装指把硅片上的电路管脚,用导线接引到外部接头处,以便与其它器件连接。

封装

在电子上,它不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用,而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路的连接。因为芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。另一方面,封装后的芯片也更便于安装和运输。

封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。

封装作用

不改变二极管特性,是为了生产出的元件能有统一的规格方便安装,同时也对内部元件起保护作用。

常用封装

二极管常用封装有玻璃封装,金属封装和塑料封装几种。

二极管的封装形式常见的有如下类型:

DO-15、DO-41、DO-27、SOD-323、SOD-523、SOD-723、SOT-23、SOT-323、SOT-523等封装形式。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)