什么是稳压二极管
稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。
此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。
稳压二极管的特点是什么
稳压二极管的特点是工作于反向击穿状态,具有稳定的端电压。与普通二极管不同的是,稳压二极管的工作电流是从负极流向正极,如图2-58(a)所示。从图2-58(b)所示稳压二极管的伏安特性曲线可见,稳压二极管是利用PN结反向击穿后,其端电压在一定范围内保持不变的原理工作的。只要反向电流不超过其工作电流,稳压二极管是不会损坏的。
稳压二极管有什么作用
稳压二极管的作用是稳压。
(1) 并联稳压电路。如图2-59所示,稳压二极管VD并联在输出端,VD上的电压即为输出电压。这种简单并联稳压电路主要应用在输入电压变化不大、负载电流较小的场合。
(2) 串联稳压电路。如图2-60所示,由于串联在输出电路中的调整管VT的基极电压被稳压二极管VD所稳定,所以当输出电压发生变化时,调整管VT的基-射极间电压相应变化,使得VT的管压降向相反方向变化,从而使输出电压基本保持稳定。
稳压管二极管在电路中的应用
1、浪涌保护电路:稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别适宜。稳压二极管D是作为过压保护器件。只要电源电压VS超过二极管的稳压值D就导通,使继电器J吸合负载RL就与电源分开。
2、电视机里的过压保护电路:EC是电视机主供电压。当EC电压过高时,D导通,三极管BG导通,其集电极电位将由原来的高电平(5V)变为低电平,通过待机控制线的控制使电视机进入待机保护状态……
3、电弧抑制电路:在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只普通二极管原理一样)的话,当线圈在导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了。这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它。
稳压二极管与普通二极管的区别
稳压二极管与普通二极管从特性上是有区别的,普通二极管具有单向导电性,假如它被反向击穿,不具可逆性,将损坏。而稳压二极管正是利用了它的反向击穿的特性,当被反向击穿时,稳压二极管反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定。
外观上二者没有什么区别,主要是从型号标注上来区别。
稳压二极管是一种工作在反向击穿区、具有稳定电压作用的二极管。其极性与性能好坏的测量与普通二极管的测量方法相似,不同之处在于:当使用万用表的Rxlk 挡测量二极管时,测得其反向电阻是很大的,此时,将万用表转换到Rx10k档,如果出现万用表指针向右偏转较大角度,即反向电阻值减小很多的情况,则该二 极管为稳压二极管;如果反向电阻基本不变,说明该二极管是普通二极管,而不是稳压二极管。
稳压二极管的测量原理是:万用表Rxlk挡的内电 池电压较小,通常不会使普通二极管和稳压二极管击穿,所以测出的反向电阻都很大。当万用表转换到Rx10k挡时,万用表内电池电压变得很大,使稳压二极管 出现反向击穿现象,所以其反向电阻下降很多,由于普通二极管的反向击穿电压比稳压二极管高得多,因而普通二极管不击穿,其反向电阻仍然很大。
如何区分稳压二极管与普通二极管
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。
具体方法是:首先把被测管的正、负电极判断出来。然后将万用表拨至Rx10k挡上,黑表笔接被测管的负极,红表笔接被测管的正极,若此时测得的反向电阻值比用Rx1k挡测量的反向电阻值小很多,说明被测管为稳压二极管;反之,如果测得的反向电阻值仍很大,说明该管为整流二极管或检波二极管。这种判别方法的原理是,万用表Rx1k挡内部使用的电池电压为1.5V,一般不会将被测管反向击穿,所以测出的反向电阻值比较大。
而用Rx10k挡测量时,万用表内部电池的电压一般在9V以上,当被测管为稳压二极管,且稳压值低于电池电压值时,即被反向击穿,使测得的电阻值大为减少。但如果被测管是一般整流或检波二极管时,则无论用Rx1k挡测量还是用Rx10k挡测量,所得阻值将不会相差很悬殊。注意,当被测稳压二极管的稳压值高于万用表Rx10k挡的电压值时,用这种方法是无法进行区分鉴别的。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)