处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

表面铂电阻基础知识解析

表面铂电阻基础知识解析
来源:网络整理 时间:2019-04-18

表面铂电阻在许多场合下,按工艺要求需作现场流动测温,WZPM系列表面热电阻工艺要求设计的产品,与XMX型袖珍温度数字显示仪配套使用,被广泛应用在纺织、印染、造纸、塑料、橡胶等工业部门。 WZPM系列表面热电阻分手柄式、直柄式和固定式三种,有二种形状的测温手柄供配套选用,可根据被测物体的不同形状和需要,分别选择。

配套仪表XMX型袖珍温度数字显示仪,外形轻巧,携带方便,特别是加工现场,尤为适用。

铂电阻测温头采用薄膜铂电阻元件制成,因此具有精确、灵敏、热响应时间快、质量稳定、使用寿命长等优点。

型号规格

头端部是块带弧形的绝缘材料,非常光滑,可以减少与被测温物体的磨擦,测温元件安装在绝缘材料中部。

测温头适合测量各种圆柱体、滚筒外壁的温度,如光滑金属体、橡胶、塑料等等。

表面铂电阻头端部的绝缘材料有三个凸起的定位,以限制被测物体与测温元件的距离,减少元件与被测物体的磨擦。

测温头适合测量铸模、平面、墙面、模具、轴承,机械设备以及其它静止的固体表面温度。

表面铂电阻探头能固定在机械设备上,对滚筒表面温度作连续测量,通过导线与显示仪或调节仪联接,可对温度参数进行显示或直接控制。

在许多场合下,按工艺要求需作现场流动测温,表面铂电阻表面的热电阻是按上述工艺要求设计的产品,与XMX型袖珍温度数字显示仪配套使用,被广泛应用在纺织、印染、造纸、塑料、橡胶等工业部门。

表面铂电阻表面热电阻分手柄式,直柄式和固定式三种,有二种形状的测温头,可根据被测物体的不同形状和需要、分别选择手柄式或直柄式配套使用。

表面铂电阻袖珍温度数字显示仪外形轻巧,携带方便,特别是加工现场,尤为适用。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)