处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

热电阻温度变送器有误差和故障的原因

热电阻温度变送器有误差和故障的原因
来源:网络整理 时间:2019-04-11

热电阻是我们比较了解的,热电阻是一种比较常用的温度检测器。热电阻的测温是由于金属导体的电阻值随着温度的增加而增加这个特性来进行测量温度的。主要的特点就是测量的精度比较的高,性能比较的稳定。热电阻温度变送器是由热电阻与温度变送器模块或者是温度变送器智能板组合而成的,测量的精度由热电阻和温度变送器的精度决定的。但在安装完成之后会出现一些误差或者故障,那么是什么原因造成的呢?下面小编带大家了解一下,希望对您有帮助。

1、测量精度偏差大

①热电阻一体化温度变送器构成主要由热电阻与温度变送器等,丈量的精度取决于电阻的精度和温度变送器的精度,要有对热电阻丈量校验的仪器,而且还要有规范的电阻箱、规范的电流表等设备,然后就可以对它进行准确的判断和调理了。对热电阻进行检测其精度是不是能够到达要求,热电阻精度分为A级和B级,一般要求热电阻一体化温度变送器的热电阻的精度需求到达A级以上,具体操作参阅热电阻校验设备操作。

②双金属温度计精度的丈量与校准需求经过规范电阻箱与规范电流表进行,将温度变送器与规范电阻箱与规范电流表串接好后经过规范电阻箱给出的规范电阻与规范电流表显现的电流值进行重复的调理,然后使温度变送器到达要求的精度。

2、电流输出过大

①逐个检查温度变送器中的电路板有没有开路的现象,特别要对扩大二极管进行检测;

②带显示的一体化温度变送器表头不显示;

③检查线路,检查接线是不是接对;

③检查是否有供电电压;检查线路板接线是否杰出,是否有脱焊等问题存在。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)