处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

接地电阻标准值为多少及规范要求

接地电阻标准值为多少及规范要求
来源:网络整理 时间:2019-03-29

接地精密电阻概要

接地精密电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的精密电阻。接地精密电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。

接地精密电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的精密电阻,它包括接地线和接地体本身的精密电阻、接地体与大地的精密电阻之间的接触精密电阻,以及两接地体之间大地的精密电阻或接地体到无限远处的大地精密电阻。接地精密电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。接地精密电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网占地面积的加大以及土壤精密电阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越来越大,大型地网应采用接地阻抗设计。

接地精密电阻的测量方法

影响接地精密电阻的因素很多:接地极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。为了保证设备的良好接地,利用仪表对接地精密电阻进行测量是必不可少的。

接地精密电阻的测量方法可分为:电压电流表法、比率计法和电桥法。按具体测量仪器及布极数可分为:手摇式地阻表法、钳形地阻表法、电压电流表法、三极法和四极法。

在测接地精密电阻时,有些因素造成接地精密电阻不准确:

(1)地网周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法:取不同的点进行测量,取平均值。

(2)测试线方向不对,距离不够长。解决的方法:找准测试方向和距离。

(3)辅助接地极精密电阻过大。解决的方法:在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地精密电阻。

(4)测试夹与接地测量点接触精密电阻过大。解决的方法:将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。

(5)干扰影响。解决的方法:调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。

(6)仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法:更换电池。

(7)仪表精确度下降。解决的方法:重新校准为零。

接地精密电阻的测试值的准确性,是判断接地是否良好的重要因素之一。测试值一旦不准确,要不浪费人力物力(测值偏大),要不就会给接地设备带来安全隐患(测值偏小)。

标准接地精密电阻的规范要求

1、独立的防雷保护接地精密电阻应小于等于10欧;

2、独立的安全保护接地精密电阻应小于等于4欧;

3、独立的交流工作接地精密电阻应小于等于4欧;

4、独立的直流工作接地精密电阻应小于等于4欧;

5、防静电接地精密电阻一般要求小于等于100欧。

6、共用接地体(联合接地)应不大于接地精密电阻1欧。

避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地精密电阻和防静电接地精密电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地精密电阻比静电接地精密电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。】接地分三种保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。1Ω以下。低压电气设备保护接地精密电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地精密电阻不大于10Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地精密电阻不大于0.5Ω,变压器中性点接地精密电阻不大于4Ω,重复接地精密电阻不大于10Ω。若土壤精密电阻率过高,可以采用外引接地体的方法、对土壤化学处理的方法、换土质的方法、深埋法、延长接地体的方法、采用网络接地装置等方法达到降低接地精密电阻的目的。

防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。

防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)