处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

热电阻分度表如何看

热电阻分度表如何看
来源:网络整理 时间:2019-03-27

热电阻分度表如何看

热电阻公式都是Rt=Ro(1+A*t+B*t*t);Rt=Ro[1+A*t+B*t*t+C(t-100)*t*t*t] 的形式,t表示摄氏温度,Ro是零摄氏度时的电阻值,A、B、C都是规定的系数,对于Pt100,Ro就等于100。

0到850度:Rt=R0(1+A*t+B*t^2)

-200到0度:Rt=R0[1+A*t+Bt^2+C(t-100)^3] R0是0度是铂电阻的阻值 A=3.940*乘10负3次幂。

B=-5.802乘10负7次幂。

C=-4.274乘10的负12。

分度表是电阻与温度的对应值,不同的温度阻值不同,分度号是不同材料的热电阻的型号,pt100是铂电阻,0C°时阻值100欧。

上图就是铂电阻分度表。Pt100分度表表格中灰色区域代表温度值,单位为℃;其余部分代表温度值对应的电阻值,单位为欧姆。分度表中左侧列(灰色部分)温度值是跨度较大的整十或整百值,分度表水平行灰色部分是跨度较小的温度值,通常以1℃、5℃或10℃为间隔。表格中列每个温度值分别与每一列的温度值相加均会得到一个新的温度值,Pt100分度表上行与列的交叉点就是刚计算得到的这个温度值对应的电阻值。

1、如何通过Pt100分度表查询铂电阻某温度点对应的电阻值?

(1)零下温度Pt100铂电阻温度-电阻对照查询

我们以查询Pt100铂电阻-15℃时温度值对应的电阻值为例:Pt100分度表上部是零度以下温度,温度值间隔均为负数;下部为零上温度,温度值间隔均为正数。云润仪表告诉你使用方法:首先在列上部找到0℃位置,再在列中找到-15℃位置,两个位置的和=-15+0=-15℃,这两个位置在表格中交叉点的数据为94.12欧姆,那温度-15℃对应的电阻值为94.12欧姆,查表完成。

(2)零上温度Pt100铂电阻温度-电阻对照查询

我们以查询Pt100铂电阻240℃时温度值对应的电阻值为例:基本方法与前面一致。首先在列上部找到200℃位置,再在列中找到40℃位置,两个位置的和200+40=240℃,这两个位置在表格中交叉点的数据为190.47欧姆,那表明温度240℃对应的电阻值为190.47欧姆,查表完成。

2、如何通过Pt100分度表查询铂电阻某电阻值对应的温度?

(1)零下温度Pt100铂电阻电阻值-温度值对照查询我们通过31.34欧姆电阻值查询Pt100铂电阻对应的温度值为例:首先Pt100分度表上部找到31.34欧姆数据所在位置,第二步将这个位置所对应行和列的温度值相加,这个位置行与列的和=(-100)+(-70)0=-170℃,那表明电阻值31.34欧姆对应的温度值值为-170,查表完成。

(2)零上温度Pt100铂电阻电阻值-温度值对照查询我们通过297.49欧姆电阻值查询Pt100铂电阻对应的温度值为例:首先Pt100分度表上部找到297.49欧姆数据所在位置,第二步将这个位置所对应行和列的温度值相加,这个位置行与列的和=500+50=550℃,那表明电阻值297.49欧姆对应的温度值值为550℃,查表完成。

热电阻分度表怎么读

首先仔细地观察热电阻分度表就可以看到:

热电阻分度表的行:从第四行第二列起为100度的整数倍的温度下对应的热电动势,而第三行起是0到90度温度下对应的热电动势。

热电阻分度表的列:从第二列起为0度到90度温度下对应的热电动势。

例如表中第三行第三列中的热电势为0.055mv,它所在行为0到90度温度下的热电势,它所在的列为10度对应的热电动势,所以把热电动势0.055mv对应的行温度0“加上”列温度10即10度即为热电势0.055mv对应下的温度。

再举例第八行第四列中的热电势为4.432mv,它所在行为500到590度温度下的热电势,它所在的列为20度对应的热电动势,所以把热电动势对应的行温度500度“加上”列温度20度即520度即为热电势4.432mv对应的温度。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)