处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

电阻器的色环表示法

电阻器的色环表示法
来源:网络整理 时间:2019-03-20

将不同颜色的色环涂在电阻器上来表示电阻的标称值及允许误差,小功率电阻一般用色环来表示阻值和误差,常见的有四色环和五色环两种表示方法:

1)四色环电阻:前二环代表有效数字,第三环代表倍率,用10的n次方表示,色环电阻的规则是后一圈代表误差。

2)五色环电阻:前三环是代表有效数字,第四环代表倍率,同样用10的n次方表示,色环电阻的规则是后一圈代表误差。

详见表1和表2:

表1 四色环电阻的表示方法

表2 五色环电阻的表示方法

下面为大家举两个例子:

如图1所示,是一个四色环电阻,它的环为棕色(代表1)、第二环为红色(代表2)、第三环为橙色(代表10的3次方)、第四环为金色(代表±5%),那么这个电阻的阻值应该是12x1000=12000Ω=12kΩ,阻值的误差范围为±5%。

图1 四色环电阻

如图2所示,是一个五色环电阻,它的环为绿色(代表5)、第二环为蓝色(代表6)、、第三环为红色(代表2)、第四环为橙色(代表10的3次方)、第四环为棕色(代表±1%),那么这个电阻的阻值应该是562x1000=562000Ω=562kΩ,阻值的误差范围为±1%。

图2 五色环电阻

还有一个小问题,我们该如何区分色环电阻到底哪一端为环?这里有一个小技巧,通常四环电阻的偏差为±5%,所以后一环一定是金色的。五环电阻的偏差在±1%。那么后一环一定是棕色的。你只要确定后一环颜色就可以了,从另一端读取就可以了。

如果仅靠色环无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为:100×10000=1MΩ误差为1%,属于正常的电阻系列值,若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×1Ω=140Ω,误差为1%。显然按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。

对于色环电阻的辨识,为大家整理了一个记忆口诀:棕一红二橙是三,四黄五绿六为蓝,七紫八灰九对白,黑是零,金五银十表误差。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)