电容器是基本和常用的电子元件之一,包括固定电容器和可变电容器两大类,固定电容器又分为无极性电容和有极性电容两类。
电容的特点是隔直流通交流,即直流电流不能通过电容器,交流电流可以通过电容器。电容器的主要作用是耦合、旁路、滤波、移相、谐振等。
今天我们从电容的几种检测方法,常见小电容的故障特征,常见电解电容的故障特征,电容容量的检测,电容充放电性能的检测,小容量电容器的检测,大容量电容的检测,电解电容正负极性的检测,可变电容器的检测,微调电容器的检测,指针式万用表检测电容,数字万用表检测电容这些方面对电容器的检测做一个全面的说明。文章内容很,读起来需要一定时间,请大家选择性的阅读。
一、检测电容器的三种方法
1、万用表欧姆档检测法
使用万用表的欧姆档,通过测量电容器两引脚之间电阻大小判断电容器质量。
2、代替检查法
用一支好的电容器对所怀疑的电容器进行替代,如果电路功能恢复正常,说明原电容器已损坏,否则原电容器正常。
3、万用表测量电容容量检测法。
采用数字万用表测量电容档测量电容容量,进而判断电容质量。
小电容和大电容的故障现象有所不同。
二、小电容常见故障
小电容是指容量小于1uF的电容。
1、开路故障或断续开路故障
电容开路后,不同电路故障现象不同。例如:滤波电容开路后出现交流,耦合电容开路后出现无声故障。
2、击穿故障
电容击穿后,两引脚间为通路,电容的隔直作用消失,电路的直流电路工作出现故障,从而影响电路的交流工作状态。
3、漏电故障
这是小电容故障中发生率比较高的,并且故障原因难以检测。电容漏电时,两极板间绝缘性能下降,两极板间存在漏电阻,会有直流电流通过电容,电容隔直性能变差,同时容量下降。
4、加电后击穿
一些电容器的击穿故障表现为加电后击穿,断电后又表现为不击穿,万用表检测时,检测不到击穿现象,通电后测量电容两端直流电压很低或为零。
三、电解电容故障特征
电解电容本身结构决定了它的故障与一般电容器有相似之处,又有不同之处。
电解电容的故障一般有:击穿故障、漏电大故障、容量减小故障、开路故障、爆炸故障等,下面表格列出了这些故障的特征。
四、检测电容器容量
指针式万用表和数字万用表都可以检测电容器。大多数指针万用表不具备电容档位,测量电容时需采用特定的交流电压作为信号源。数字万用表基本上都具有电容测量档位,可以直接测量电容器。
电容器的主要参数是电容量。电容量是表示电容储存电荷能力的参数,电容的基本单位是“法拉”,简称“法”,用字母“F”表示。由于“法拉”这个单位太大,所以常用“微法(uF)”,“纳法(nF)”,“皮法(pF)”作为单位。
1F=1000000uF,1uF=1000nF,1nF=1000pF。
1、用数字万用表检测电容容量
数字万用表具备电容档,因此检测电容十分方便。检测时,将数字万用表上档位选择到适当的“F”档位。如下图所示。
一般2000pF以下选择“2nF”档位,2~19.99nF选择“20nF”档位,2~0199.9nF选择“200nF”档位,0.2~1.99uF选择“2uF”档位,2~19.99uF选择“20uF”档位,
将被测电容插入数字表上的“Cx”插孔,如下图所示,LCD屏即显示出被测电容的容量。如显示“000”(短路),仅显示位“1”(断路),或显示值与电容器上标示的值相差很大,则说明该电容已损坏。
2、指针式万用表检测
指针式万用表由于没有专门的电容档,因此检测电容器时需外接10V、50Hz交流电压,万用表置于“交流10V”档进行测量。10V、50Hz交流电压可通过电源变压器将交流220V市电降压后获得。
检测时,如下图所示,万用表任一表笔与被测电容相串联,然后并接于10V、50Hz交流电压上,从万用表电容刻度(C刻度)即可直接读出被测电容器的容量。如果表针不动,说明该电容器已断路或失效。如果表针指示值与电容器的标称值相差很大,也说明该电容器已损坏。
五、检测电容器充放电性能
用指针万用表检测电容器的充放电性能可判断其好坏。检测时,根据电容其容量的大小,将万用表上的档位旋钮旋转到合适的“Ω”档。例如,100uF以上的电容“Rx100”
档,1~100uF的电容用“Rx1k”档,1uF以下的电容用“Rx10k”档。如下图所示。
然后用万用表的两表笔(不分正、负)分别去与电容器的两引脚相接。在刚接触的一瞬间,表针应向右偏转,然后缓慢向左回归。如下图所示。对调两表笔后,再测,表针应重复以上过程。电容容量越大,表针右偏越大,向左回归也越慢。
如果表针不动,说明该电容已断路损坏,如下图所示。
如果表针右偏后不向左回归,说明电容已短路损坏。如下图所示。
如果表针向右偏转后向左回归,稳定后阻值指示小于500kΩ,说明该电容器绝缘电阻太小,漏电流较大,不宜继续使用,如下图所示。
六、检测小容量电容器
对于容量小于0.01uF的电容,由于充电电流极小,即使用万用表“Rx10k”档检测,也几乎看不出表针右偏。这时可采用晶体管放大的办法进行检测。
检测电路如下图所示,检测原理是利用晶体管将小电容的极小充电电流放大,使万用表表针有较明显的右偏。VT为NPN型晶体管,放大倍数越大效果越好。万用表置于“Rx10k”档,黑表笔(表内电池正极)接晶体管集电极,红表笔(表内电池负极)接晶体管发射极。
检测时,被测电容的两引脚分别接晶体管的基极和集电极。在刚接触的一瞬间,万用表表针应向右偏转,然后向左回归。对调被测电容的两引脚后再测,表针应重复以上过程。
七、串联法测量大容量电容器
万用表电容档的量程是有限的。对于超出量程的大容量电容,可采用串联法进行测量。
如下图所示,用一只已知电容器C1与被测电容Cx串联,接入数字万用表,用电容档进行测量,根据以下公式计算被测电容的容量。
八、判断电解电容器正、负极
电解电容器一般都是有极性电容,其引脚有正负极之分。
对于正、负极标志不清的电解电容,可用测量其正、反向绝缘电阻的方法,判断其正、负引脚。如下图所示。万用表置于“Rx1k”档,两表笔分别接两个引脚,表针将先向右偏,再向左回归,待表针稳定稳定于静止状态时,所指示即为电解电容的绝缘电阻。将红、黑表笔对调后再测出第二个绝缘电阻,两次测量中,绝缘电阻较大的那一次,黑表笔所接为电解电容的正极,红表笔所接为电解电容的负极。
九、检测可变电容器
1、用指针式万用表测试
指针式万用表检测可变电容器主要是检测器是否有短路。检测时万用表置于“Rx1k”或“Rx10k”档,如下图所示。
将万用表两表笔不分正负分别与可变电容的两端引线可靠相接,然后来回旋转可变电容器的旋柄,万用表指针均应不动。如下图所示。
如旋转到某处指针摆动,说明可变电容有短路现象。对于双联可变电容器,应对每一联分别进行检测。
2、数字万用表检查
数字万用表置于“电容2nF”档,不用接表笔,将被测可变电容器动片全部旋进定片,两引脚用导线连接至数字万用表电容插孔“Cx”,如下图所示。显示屏即显示出该可变电容器的容量。缓慢旋出动片,显示的容量应逐步减小。
十、检测微调电容器
1、用指针式万用表测试
指针式万用表检测可变电容器主要是检测器是否有短路。检测时万用表置于“Rx1k”或“Rx10k”档,如下图所示。
将万用表两表笔不分正负分别与可变电容的两端引线可靠相接,用小螺丝刀调节微调电容器,万用表指针均应不动。如下图所示。否则,说明微调电容器有短路现象。
2、数字万用表检查
由于微调电容器容量都很小,数字万用表置于“电容2nF”档,两引脚用导线连接至数字万用表电容插孔“Cx”,如下图所示。显示屏即显示出该微调电容器的容量。检测中可用小螺丝刀等调节微调电容器,观察其容量变化和有无短路现象。如数字万用表显示“000”(短路)或只有位显示“1”(断路)等。说明该微调电容器已损坏。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)