处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

法拉电容的特点和应用介绍

法拉电容的特点和应用介绍
来源:网络整理 时间:2019-03-06

法拉电容被很多电学家们称之为双层电容或者是黄金电容,这种电容器的发展时间比较长,有着存储过程中可逆的特性,下面云汉芯城给大家介绍一下法拉电容的特点和应用。

法拉电容的特点和应用介绍

超级电容的特点:

(1)充电速度快,充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;

(2)循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达1~50万次,没有“记忆效应”,也不存在过度放电的问题;

(3)大电流放电能力超强,能量转换效率高,过程损失小,大电流能量循环效率≥90%;

(4)功率密度相对较低,约为2W/KG~3W/KG,相当于铅酸电池的1/5~1/10;

(5)产品原材料构成、生产、使用、储存以及拆解过程均没有污染,是理想的绿色环保电源;

(6)充电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,长期使用免维护;

(7)超低温特性好,温度范围宽-40℃~+70℃;

(8)检测方便,剩余电量可直接读出;

(9)容量范围通常0.01F--1000F ,而耐压往往偏低(几伏特到十多伏,新开发出的也不过二十多伏)。

超级电容可做成超级电容模组,适合高容量的需求。

缺点:

(1)超级电容的耐压均不高。实际使用中过压保护电路必不可少。有人经常将二个到多个超级电容串接来接入大电压环境中。这种做法是不对的。因为随着电容的漏电,而电容的品质又不尽相同,在后期多次的充放电后容易造成局部单元过充而击穿的现象。

(2)超级电容毕竟不是电池,存在电压随着放电而逐渐下降的问题,所以需要较复杂的输出电路。

应用

◆ 法拉电容的低阻抗对于当今许多高功率应用是必不可少的。对于快速充放电,法拉电容器小的ESR意味着更大的功率输出。

◆ 瞬时功率脉冲应用,重要存储、记忆系统的短时间功率支持。

应用举例

1、快速充电应用,几秒钟充电,几分钟放电。例如电动工具、电动玩具;

2、在UPS系统中,超级电容器提供瞬时功率输出,作为发动机或其它不间断系统的备用电源的补充;

3、应用于能量充足,功率匮乏的能源,如太阳能;

4、当公共汽车从一种动力源切换到另一动力源时的功率支持;

5、小电流,长时间持续放电,例如计算机存储器后备电源;

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)