处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

贴片电容短路与漏电故障原因分析

贴片电容短路与漏电故障原因分析
来源:网络整理 时间:2019-03-05

贴片电容击穿和漏电性质是相同的,漏电严重时就等同于击穿。轴向电容所以两种故障对贴片电容电路的影响也是相似的。下面一起来学习一下:

贴片电容击穿后对直流形成开路,造成直流电路工作不正常。换句话说,当电容击穿时通过测量电路中有关测试点的直流电压大小,可以发现电容是否击穿或漏电。电容击穿后只对该电容局部电路产生影响。因为在其他电路中仍有电容仍对直流有隔绝作用。根据这一原理可以缩短检修范围。

贴片电容短路与漏电发生在不同电路影响也不同,比如耦合电路短路后直流电流将直接流往下一级,这种不该有的电流就是噪声,而滤波电容击穿时则可能会熔断保险丝。

贴片电容短路与漏电故障原因分析

这得从电容器的结构上说起。简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)构成的。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压(击穿电压)的前提条件下的。我们知道,任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质是都可以导电的,我们称这个电压叫击穿电压。电容也不例外,电容器被击穿后,就不是绝缘体了。不过在中学阶段,轴向电容这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压以下工作的,可以被当做绝缘体看。但是,轴向电容在交流电路中,因为电流的方向是随时间成一定的函数关系变化的。而电容器充放电的过程是有时间的,这个时候,在极板间形成变化的电场,而这个电场也是随时间变化的函数。实际上,电流是通过场的形式在电容器间通过的。

将两平行导电极板隔以绝缘物质而具有储存电荷能力的器材,称为电容器(capacitor或condener)。导电极板称为电容器之电极(electrode),绝缘物质称为电介质(dielectric)或简称介质。

电容量(capacitance)是用来表示电容器能储蓄电荷的能力(或容量)。各种电容器,因导体的大小体形状体材质及板间距离与介质种类等因素的不同而有不一样的电容量,但所能储存的电荷量Q与其电位V系成正比,即Q=CV式中的比例常数C即为电容器之电容量,简称电容。C=Q/V电容的单位为「库能/伏特」,为了纪念科学家法拉第(MichaelFaradayl791~1867,英)对电学的伟大贡献,将1库仑/伏特的电容称为1法拉(farad),简称法,单位记号为F或f。在实用上,法拉之单位常嫌过大,例如一个球体若要1法拉的电容,轴向电容则半径必须为9*10e9公尺!因此常以微法(μF)或微微法(μμF或pF)轴向电容来表示电容值的大小。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)